Menu
2020-1-7
Basler为NXP(恩智浦)i.MX 8M Plus应用处理器发布第一款相机模块

Basler正式宣布推出第一款与NXP Semiconductors(恩智浦半导体公司)i.MX 8M Plus应用处理器相匹配的相机模块。NXP i.MX 8M Plus处理器配备双相机图像信号处理器(ISP) ,可实时处理无比清晰的图像,并且神经网络加速器可以为丰富的机器学习功能提供高达2.3 TOPS的运算能力,再结合我们的新款相机模块,所打造的视觉系统能为基于视觉技术的智能机器学习应用提供完美的解决方案。
通过紧密协调和配合所有软硬件组件,Basler实现了一套功能强大且具有成本效益的视觉系统,可以充分利用相机模块和NXP i.MX 8M Plus的全部潜力。采用的相机模块是一款800万像素的dart相机,配备BCON(基于MIPI)接口 ,搭载来自ON Semiconductor的高级4K芯片,具有卓越的高动态范围成像(HDR)。借助芯片HDR功能的优化,i.MX 8M Plus处理器可以流畅地处理图像数据。
除了新的相机模块外,与SoC协调运作的两个相机附加工具包还进一步完善了这个解决方案的概念。这些附加工具包包含了所有硬件组件和必要的驱动程序,无需任何编程工作即可使用NXP i.MX 8M Plus来运行我们的相机模块。这两款相机附加工具包也适用于800万像素或500万像素的新款dart BCON(基于MIPI)相机模块。与所有Basler产品一样,这些相机模块可长期保证供货、质量卓越、坚固耐用,非常适合复杂的工业应用。
在拉斯维加斯举行的CES美国国际消费电子展上,Basler相机模块和NXP i.MX 8M Plus处理器将在NXP(恩智浦)展位展出。并且在2020年2月25日至27日在纽伦堡举行的2020嵌入式世界大会上,这两款产品也将在Basler展位亮相。
了解更多关于我们与恩智浦的合作情况,并探索我们所有适用于NXP i.MX 8处理器系列的产品 。如需进行个性化咨询,请与我们的销售团队 联系