-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2016-4-7
免费获取慕尼黑analytica分析生化展门票

请填写以下表格,免费申请2016年5月10号至13号在慕尼黑召开的analytica分析生化展的入场代码。由于展会每天都需要一个独立的代码,请告诉我们您计划参加哪几天的展会,以便我们通过电子邮件将这些代码发送给您。
收到免费入场代码之后,请立即登录www.analytica.de进行注册。您会通过电子邮件收到定制的print@home门票,并请将其直接打印带到展会即可入场。
兑换代码,打印门票
Basler在analytica分析生化展有以下精彩展示:
非常适合医学和生命科学应用的Basler ace、beat、dart和pulse系列相机以及其它许多Basler数字相机。
- Basler PowerPack套装(显微镜专用): 量身定制的全方位解决方案套装,包含一台优质相机、专业Basler显微镜软件和必备组件,方便您进行设置和安装。
- 引领未来的技术,如嵌入式视觉(Embedded Vision)、3D ToF (Time-of-Flight)以及Basler独有的高级图像增强和颜色调整技术PGI。
若您对免费入场代码有疑问或想预约Basler展位洽谈,请速与我们的销售团队联系!
欢迎您参加慕尼黑analytica分析生化展