Menu
2017-10-25
适用于荧光成像的Basler PowerPack套装(显微镜专用)

PowerPack套装产品线现有两款特别适用于荧光成像的相机型号:显微ace 230万像素黑白相机可提供230万像素的分辨率,由于像素尺寸大,因此也具备高灵敏度。显微ace 510万像素黑白相机擅长在高分辨率(510万像素)、大像素尺寸和低噪声等级之间取得理想的平衡。荧光应用的另一个重要因素就是使用弱光照射,这样可以降低光漂白的风险。相机可提供较高的量子效率和高灵敏度,即使在低光条件下也能如常拍摄图像。除了合适的帧速率外,这两款相机能提供所需的高动态范围,可拍摄出主体和背景之间的差异。
Basler显微专用软件也推出了2.0版本:图像用户界面可以切换至夜间模式,以减少显示屏对样品的光照射。此项功能还能减轻用户在昏暗环境下工作所产生的视觉疲劳和眼部压力。
为了让荧光成像更加简便易用,节省用户的时间,软件功能经过特别强化,能为常用的荧光标记提供色彩预设功能。只需轻松点击一下,即可根据需要对色彩预设进行配置,使用简单快捷。图像既可以保留灰度图像,方便在其他应用中做进一步的处理,或者也可以保存为彩色图像。
Basler显微专用软件2.0新版还提供曝光补偿,并新增适用于立体显微镜的放大功能。
Basler显微专用软件可兼容Basler显微相机,并可在我们的网站上进行下载:www.baslerweb.com/MicroscopySoftware
如果您想了解更多PowerPack套装的资讯,欢迎收看Basler的一系列产品教程,我们的产品经理Denis Dettmer将为您进行详尽介绍。