-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2016-4-20
Basler Lenses获日本大奖

日本《EizoJoho工业》杂志为每期发行18,000多册的机器视觉权威月刊,该杂志于近期公布了其第13届年度新产品奖。 优胜者是由该杂志的读者,即机器视觉相关行业的专业人士和研究人员投票评选出来的。Basler Lenses成功地赢得读者的心,在114个提名者的竞争者突围下,最终获得“13届年度新产品银奖”这一殊荣。
过去的几年里,CMOS感光芯片的发展趋势是越做越小,Basler努力帮助视觉用户充分利用芯片技术的最新优势节约其成本。Basler与世界上首屈一指的光学科技企业富士能合作设计,并凭借其近70年的创新经验,Basler Lenses专为小于1/2"的芯片而设计开发,针对应用于Basler ace、dart和pulse相机进行了优化,并为小至1/2.5”的芯片提供了500万像素的高分辨率,以2.2 µm [230 lp/mm]的超高分辨率表现出微小的细节,确保图像清晰。Baslerlense目前有六种不同焦距可选,能满足在各种机器视觉应用中的各种需求,其具有超高性价比,而起价仅为99欧元。
Basler日本大客户经理Ishimaru Hironori先生评论说: “能够获得这个奖项是很大的荣誉。这表明Basler Lenses在日本市场受到了热烈的欢迎和“追捧”。我们相信,只要选择了与其相机芯片大小匹配的镜头,Basler Lenses就可以帮助我们的客户从最新芯片技术中受益。
有关Basler Lenses的更多信息,请参见此处,另外,我们的镜头选型助手可方便您选择适合您的Basler相机的最佳镜头。
欲了解更多详情,请联系Basler销售团队或您当地的Basler经销伙伴。