-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2022-1-31
计算机视觉领域首家!Basler 加入「5G产业自动化联盟」

Basler AG 已加入5G产业自动化联盟(5G-ACIA),成为计算机视觉领域中首家支持该计划的企业。 5G产业自动化联盟成立的目标,是将【信息技术(IT) 】和【运营技术(OT) 】2大领域的各个行业聚集起来,共同制定5G应用标准。此举旨在进一步促进行业技术发展,打破不同IT / OT 提供商之间进行跨行业、跨国界协作的合作屏障。
Basler 产品业务总监René von Fintel 解释道:“我们很高兴成为5G产业自动化联盟的一员,我们也坚信5G技术将成为推动【工业4.0通信】、【物联网(IoT)或工业物联网(IIoT)连接】等前沿技术应用领域进一步发展的重要组成部分。”
“5G技术也将成为重要的无线通信技术和行业标准,为移动机器人与预防性维护等新领域,带来更多机遇、开启更多可能。”
“作为图像处理行业的专家,Basler看到了5G技术在计算机视觉领域拥有的无限潜力与未来可能。因此,我们希望通过积极参与5G产业自动化联盟,促进「5G技术标准化及规范制定」将视觉行业纳入考量。”