Menu
2020-8-12
Basler诚邀您参观CACLP 2020

8月21日-23日,第十七届国际检验医学暨输血仪器试剂博览会(CACLP)在南昌绿地国际博览中心隆重召开,Basler携手医疗产品代理商:中国医药对外贸易有限公司准时赴约,并向观众展示多款新产品新概念,如Basler MED ace系列相机、AI嵌入式视觉系统等。期待届时与您相会。
展位号:A2馆T32
展位亮点提前知:
Basler MED ace相机系列
- 专为医疗和生命科学领域而设计
- 强大的Basler MED 功能包
- 性能卓越的CMOS技术
- 帧速率可达164 fps,分辨率最高为2000万像素
- 符合DIN EN ISO 13485:2016标准,三年保修
MED ace 图像优化功能演示
- Basler先进的PGI算法
- 自动成像功能,轻松获得开箱即用的完美图像
- 相机的内置固件功能,不占用CPU资源
- 智能自动对比度和快速自动亮度调节功能
Basler boost相机——CoaXPress2.0技术在医疗行业的应用
- 适用于NGS基因测序及切片扫描仪应用
- 线缆传输12.5 Gbps数据量,远超Camera Link数据量
- 加速助推性能表现
- CXP线缆传输距离长(40 M),高柔,适合坦克链应用
- 相比于非采集卡传输,PC CPU占用率更低
基于AI的嵌入式视觉系统
该视觉系统可以检测视野中的细菌菌落,并使用神经网络将细菌类型分为不同的类别。
- 系统稳定,可提供快速推理
- 硬件经过行业验证,质量可靠
- 嵌入式视觉技术可实现具备成本效益的精益设计
- 精巧的外形可以实现很多不同的集成选项
系统稳定,可提供快速推理
硬件经过行业验证,质量可靠
嵌入式视觉技术可实现具备成本效益的精益设计
精巧的外形可以实现很多不同的集成选项
8月21日-23日,欢迎您亲临Basler展位现场,探索更多精彩内容。