-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2019-6-11
6月热浪来袭,Basler China与您相约在鹏城

2019年6月26日-28日,华南国际工业自动化展览会在深圳会展中心开幕。继3月份上海视觉展会后,Basler China将把“视界合一,创享未来”的理念带到深圳,同时,来自Basler及旗下代理品牌的众多新产品、新技术也将首次亮相,期待您准时赴约,与我们会面!
Basler China展台预告:
Basler重磅新品:ace 2 产品家族
三大产品线ace 2 Lite、ace 2 Basic和ace 2 Pro崭新亮相,先进的CMOS芯片和高度优化的硬件设计,能提供卓越成像质量。其中ace 2 Pro借助Basler独有的“超越”功能,可以直接为您的视觉应用提升性能。
高速高分辨率工业相机
Basler boost相机:Basler第一款配备CoaXPress 2.0接口
的相机系列,支持高分辨率和高带宽,分辨率为900万和1200万,单通道传输速率高达12.5 Gbps。
韩国vieworks VP系列相机:新增超高分辨率面阵相机,分辨率最高可达151M,搭载Camera Link或CoaXPress接口,是面板检测领域的理想选择。
图像采集卡
加拿大Matrox Radient eV-CXP采集卡:高性能CoaXPress图像采集卡,最多可支持4个工业相机
同时连接。每个连接支持高达6.25 Gbps的输入带宽。
工业光源
Basler光源:通过Basler SLP功能实现光源和相机之间的通信,可大大降低了视觉系统的复杂度,实现完美同步,轻松集成。
日本CCS光源:光源种类齐全,质量可靠,使用寿命长。现场我们将展出多款经典光源产品,欢迎您前来参观。
工业镜头
除Basler自有品牌镜头外,现场您还将看到Basler China旗下代理品牌:RICOH、Schneider、Moritex、computar的高性能镜头。
了解更多新产品、新技术,邀您来到现场与我们对话交流。
6月鹏城,不见不散!