-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2019-8-6
适用于NXP(恩智浦)i.MX 8处理器的Basler嵌入式视觉解决方案

Basler进一步扩展了嵌入式视觉解决方案产品线,现推出两款dart BCON(基于MIPI)相机模块以及两个相机附加工具包,均能与NXP(恩智浦)i.MX 8处理器系列完美匹配 。相机模块提供500万像素和1300万像素的分辨率,并配备了集成的ISP(图像信号处理器)。相机附加工具包是您的理想之选,无需复杂设置,即可轻松为受市场欢迎的NXP评估板增加图像处理组件。该工具包支持采用i.MX 8QuadMax、i.MX 8MQuad和i.MX 8M Mini处理器的电路板。每个相机附加工具包中均包含一个dart相机模块(500万像素或1300万像素)、镜头、一个BCON(基于MIPI)转Mini SAS适配器以及适配的线材。借助合适的驱动程序,让调试过程变得尽可能简单,并针对相应的处理器进行了优化。
NXP i.MX 8处理器表现出色,可长期保证供货,在工业应用中扮演着重要的角色,在温度和耐用方面均能满足客户寄予的较高期望。凭借选择丰富的产品线,您可以轻松地为您的嵌入式视觉解决方案找到理想的处理器。结合Basler多年积累的视觉技术和解决方案专业知识,可以轻松打造出完美匹配的视觉系统。
Basler产品市场管理部总监Gerrit Fischer强调:“我们采用灵活的方式,允许客户将所有Basler BCON(基于MIPI)相机模块和所有NXP i.MX 8处理器结合使用,以获得适合其应用的最佳设置,让实现最佳性价比的嵌入式视觉系统变得从未如此简单。”
在我们的经典用例《配备AI软件的自动零售结账终端》中, 我们为您展示了附加工具包和i.MX 8处理器在应用中完美协作的详情。