关注Basler官方微信,赢取精美奖品,人人有礼!

来跟我们的专业团队一起,为您的应用找到合适的医疗专用相机!在即将举行的CMEF 2019春季展会上(2019年5月14日-17日),您将有机会了解Basler MED ace系列的产品及其专为医疗和生命科学领域应用而设计的特色功能。
展会亮点:
MED ace系列相机
我们将展出Basler MED ace系列的10余款相机型号,分辨率从230万到2000万像素,其中230万像素和500万像素分辨率的相机型号已于2019年3月进入量。Basler MED ace配备USB3.0和GigE接口,外形精巧、易于集成。本系列产品严格按照ISO 13485:2016标准进行生产和分销,提供长达3年的保修期,让医疗设备商无后顾之忧。
Basler专为医疗与生命科学应用设计开发的MED功能包,功能强大、独具特色,融合了硬件、固件和pylon软件功能。我们通过演示系统向现场观众展示其中的“色彩完美”和“成像出色”功能。
“色彩完美”演示系统
显微术和眼科等许多应用,对色彩设置都有着极高的要求,而色彩校正工作往往复杂耗时,往往需要耗费宝贵的开发资源。Basler的“色彩完美”功能包,在不牺牲主机端CPU的宝贵资源的同时,能够确保输出的图像完美再现最真实的色彩,为用户大大简化复杂耗时的色彩校正工作,降低系统开发的难度和耗时。
“成像出色”演示系统
对于实验室自动化、显微、眼科等应用,获取清晰可见的图像极为关键。我们将通过一个自动化显微成像系统,展示Basler“成像出色”功能包的优异表现。此功能包融合了多个独特的图像优化工具,提供开箱即用的出色图像,让用户受益。
现场的观众还能有机会了解Basler MED的其他功能,包括能够完美应对荧光成像应用的“弱光成像”功能等。了解Basler最新推出的基于CoaXPress 2.0技术的相关产品,该产品可大大提高视觉系统的性能,助力基因测序和切片扫描等数据量较高的应用。
千万不要错过在现场与我们的视觉专家沟通的机会!我们期待您的莅临!
时间:2019年5月14日-17日
Basler展位号:1M14
关注Basler官方微信,赢取精美奖品,人人有礼!