您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2019-9-17

中国医药对外贸易有限公司将在2019 CMEF秋季会上展出Basler 医疗相机产品

中国医药对外贸易有限公司将在2019 CMEF秋季会上展出Basler 医疗相机产品
CMEF秋季会上展出Basler 医疗相机产品

2019年10月19日-22日,Basler医疗产品代理商中国医药对外贸易有限公司将参加在青岛世博城国际展览中心举行的中国国际医疗器械博览会(CMEF)秋季展会,并展出Basler专为医疗与生命科学应用设计的产品。

本次CMEF展会上,您将有机会了解已进入量产的Basler MED ace 各型号相机及其特色功能,以及Basler最新推出并已可以预定系统设计样品的CoaXPress 2.0技术产品——boost相机 。您还可以通过现场演示系统,了解如何通过MED ace相机,让显微成像系统实现自动化,并借助相机的“成像出色”功能包,轻松获取开箱即用的出色图像。

Basler MED ace系列医疗和生命科学专用相机,已推出18款不同型号。今年3月和7月,200万像素、500万像素,以及900万像素和1200万像素的MED ace型号陆续进入量产。MED ace系列采用先进的CMOS芯片技术,并配备专为医疗和生命科学领域应用而设计的内嵌功能——MED功能包 ,为客户降低开发难度,让您能在短时间内获得高质量的图像。该系列相机严格按照ISO 13485:2016标准进行生产、分销和服务,提供长达3年的保修期,让医疗设备商无后顾之忧。

同时,您将有机会一睹Basler最新推出的基于CoaXPress 2.0技术的boost相机的样机,该系列产品可大大提高视觉系统的性能,助力基因测序和切片扫描等数据量较高的应用。

想了解更多详细的产品资讯吗?欢迎您来中国医药对外贸易有限公司展位(N3K11)与我们的视觉专家沟通!

关注Basler官方微信,了解更多资讯!

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们