-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2016-8-17
Basler相机的竞争优势: Basler ace acA1300-200um成像质量更高,价格更低

Basler相机以极佳性价比提供出色的图像质量。那么,它们在与竞争对手相机的直接对比中的表现又是如何? 我们将采用ON Semiconductor PYTHON 1300芯片的ace acA1300-200um 相机与竞争对手所采用相同芯片的两款相机进行了测试。所有相机的前提条件相同,但在图像质量方面,这些设备常常在最终产生了明显差异。
相同芯片,不同图像质量。
仅仅依靠芯片无法保证获得高质量图像,相机对芯片性能的支持影响重大。在我们的直接对比测试中,我们将一款ace相机acA1300-200um与我们的竞争对手的两款相机在相同条件下进行了对比测试。所有三个相机均配备ON Semiconductor的PYTHON 1300芯片。测试结果显示,尽管三款被测相机采用了相同的芯片,但其成像质量在许多情况下存在明显差异。竞品相机的图像出现了条纹和较严重的噪声,而ace相机提供了最均匀的图像。
阅读我们的测试报告,详细了解我们的测试方法和结果。 可以在此详细了解ace acA1300-200um和其他采用ON Semiconductor PYTHON芯片的ace相机型号:www.baslerweb.com/new-ace 。观看Vision Campus视频“什么是成像质量?” 可以在总体上详细了解图像质量,以及影响图像质量的主要因素。