您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2019-2-27

Basler将携创新产品再次亮相CACLP,让视觉技术助力医疗行业

Basler将携创新产品再次亮相CACLP,让视觉技术助力医疗行业

第16届国际检验医学暨输血仪器试剂博览会(CACLP)将于2019年3月22-24日在南昌举行。届时,Basler将再次亮相CACLP,为IVD行业观众展示创新的产品和演示系统。到场观众将有机会参观并了解Basler MED ace系列的最新产品,以及针对医疗和生命科学领域应用的特色功能,如相机内嵌的:色彩完美、成像出色、以及弱光成像功能,看Basler如何利用视觉技术助力体外诊断行业。

Basler MED ace系列是专为医疗和生命科学市场而设的全新产品线,本次共展出10余款相机型号,分辨率从230万到2000万像素。Basler MED ace配备USB3.0和GigE接口,外形精巧、易于集成。同时,相机的生产严格按照DIN ISO 13485:2016质量标准进行,提供3年保修,为医疗设备商带来优势。

我们还将通过现场演示系统,向观众展示Basler MED相机内置的“色彩完美”功能,该功能可在不牺牲主机端CPU的宝贵资源的同时实现相机完美的色彩保真度,为用户大大简化复杂耗时的色彩校正工作,降低系统开发的难度和耗时。另一个演示系统,将通过一个自动化显微成像系统展示Basler MED的“成像出色”功能。此项功能融合了多个独特的图像优化工具,提供开箱即用的出色图像,让用户受益。

现场的观众还能有机会了解Basler MED的“弱光成像”功能,该功能将CMOS芯片技术与Basler独特的长曝光模式和内置直方图功能相结合,能够完美应对荧光成像应用。此外,参会观众还有机会在现场与我们的视觉专家沟通,了解Basler即将推出的基于CoaXPress 2.0技术相关产品,该产品可大大提高视觉系统的性能,助力基因测序和切片扫描等数据量较高的应用。

我们期待您的莅临!Basler展位号:A2-T36!
关注Basler官方微信,参与有趣的现场互动,赢取精美奖品,人人有礼!

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们