Menu
2019-9-30
适用于医疗和生命科学领域的Basler boost相机

采用Sony最新的CMOS芯片和新的CoaXPress 2.0标准:新款boost相机系列融合了这两种技术优势,具备高分辨率和快速的数据传输率,因此还可以在医疗和技术实验室应用中提供高性能支持。新的CXP-12接口可支持每个通道高达12.5 Gbps的数据率,最大电缆长度为40 m。因此,能借助CXP-12接口来充分利用900万和1200万像素的高分辨率芯片,实现高达93 fps的全带宽传输,并且主机PC的摆放位置几乎不会造成太大问题。
在手术中,这可以为手术团队在医疗手术期间提供支持,例如在手术显微镜中借助集成相机来提供实时图像。对于手术医护人员而言,这些图像不仅提供了对手术进展的必要洞察,还可用于在荧光辅助任务中对肿瘤进行标记。流畅的帧速率、丰富的细节、理想的对比度和出众的显色效果——这些不可或缺的特性让Basler boost相机充分发挥所能,提供出色表现。
在我们的产品洞悉中,医疗和生命科学产品经理Melanie Gräsel博士会介绍boost相机 和boost完整套装 的优势,并解释它们在手术和自动显微镜中的应用。