您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2022-6-7

新:Basler blaze 3D ToF相机中的硬件触发功能

新:Basler blaze 3D ToF相机中的硬件触发功能

在最近的更新中,我们为3D ToF blaze相机配备了硬件触发功能。与通过软件设置触发不同,在通过硬件触发时,是由可编程逻辑控制器(PLC)或光栅等产生的电信号来触发图像采集和曝光。电信号会直接馈送到触发输入端,触发曝光时几乎无延迟。因为延迟极低,用户就能更精确地控制图像采集。

“Frame active是blaze 3D相机新数字输出的另一项新功能。在多相机系统中,这个输出可用作第二台相机的触发输入信号。如果使用两台以上相机,则可以使用“Frame active”来串联所有相机交互,确保所有相机都能一个接一个地无缝触发,没有任何时间损失,并且不会相互干扰。

特别是对于传送带拾取任务等需要精确同步图像采集的应用而言,硬件触发是一项颇具价值的功能。

想详细了解Basler blaze 3D ToF相机的上述功能和其他功能吗?

了解blaze相机

如有任何问题,我们的销售团队 非常乐意为您答疑解惑。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们