您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2017-1-4

Basler LVDS接口“BCON”: Camera Link的“小兄弟” – 新产品洞悉

Basler LVDS接口“BCON”: Camera Link的“小兄弟” – 新产品洞悉

Basler提供Camera Link和采用BCON接口的板级相机, BCON是Basler为嵌入式视觉应用提供的接口。我们的市场营销文档Basler LVDS接口“BCON”: Camera Link 的“小兄弟”这一文章比较了两种接口。他们在数据传输和协议方面非常相似 — 这并不意外,因为LVDS接口“BCON”继承了Camera Link接口的许多属性,在很多方面都是像Camera Link的“小兄弟”。 即便如此,BCON接口也有很多自己的特点属性,特别是在接口用于嵌入式视觉应用时优势更突出。

我们的市场营销文档对于以上两种接口对比后的关键点进行了详细描述包括:每个接口的数据传输方法、线材和硬件连接以及与pylon相机软件套装配合使用的情况。

Basler LVDS接口“BCON”:Camera Link的“小兄弟”

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们