-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2022-2-24
Basler Asia在新加坡新增办公地点以扩大规模

近年来,我们的亚洲团队一直在稳步发展,有许多新员工加入公司。因此,我们在新加坡设立了第二个办公室,为持续发展的公司提供额外的工作空间。新办公室已于2021年12月开始投入运作,毗邻火车站,交通便利,步行即可到达主要办公地点和生产工厂。依托新增的办公地点,Basler全球团队将继续发展壮大。自2020年底以来,Basler团队也已经开始在总部新建一座办公大楼。
此外,由于亚太地区对计算机视觉组件和解决方案的需求不断攀升,为了做好充分准备来应对市场变化,我们也正在扩大新加坡的生产设施,更好地为该地区的客户提供服务。位于新加坡的工厂设备先进,完全同样采用了Basler德国工厂为客户提供的所有质量保证措施。通过此次扩大规模,我们也进一步加深了与该地区客户原本已构建的紧密合作关系。
在过去几年里,我们的业务收获了积极的发展动力。因此,我们对未来继续保持乐观态度。尽管在新冠疫情时代,我们体验了效果积极的在线协作方式,但实体工作场所对于培养企业文化和团队精神仍然至关重要,因为它是我们获得成功的核心要素。
我们在新加坡的办公地点有:
主要办公地点(包括生产工厂): 35 Marsiling Industrial Estate Rd 3, #05-06, Singapore 739257.
第二办公地点(新办公室):Woods Square (Tower 2), 6 Woodlands Square, #09-02, Singapore 737737.