您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2016-5-4

荣获大奖: Basler的PGI功能包

荣获大奖: Basler的PGI功能包

我们的PGI功能包被授予2016年《视觉系统设计》创新奖。《视觉系统设计》拥有超过40,000名订阅者,是视觉产业主要杂志之一。今年的获奖者由来自系统集成商和最终用户公司的德高望重的评选委员会专家组进行评选。评审委员会将银奖授予了PGI。

PGI因何成功?

独一无二的Basler PGI功能包由5x5去拜耳化、彩色抗锯齿、去噪和锐化增强功能组成。PGI是一个具有创造性的、强大的内在成像优化系统,可在相机全速运行时对图像进行优化。

Sören Böge是Basler的产品经理,负责PGI功能包,对获奖感到特别高兴: “我们在Basler的目标是为客户提供创新、增值的解决方案。PGI提供附加价值,而这一奖项再次证实,通过我们的创新,可以充分满足客户的需求。”

委员会根据以下标准评选创新奖:

  • 原创
  • 创新
  • 对设计者、系统集成商、终端用户的影响
  • 满足尚未满足的市场需求
  • 利用一种新技术
  • 提高生产力

《视觉系统设计》的出版商Alan Bergstein表示:“《视觉系统设计》认为这个久负盛名的程序是视觉和图像处理行业最具创新性的产品和服务,值得推崇。我们2016年的获奖者是正在影响该行业公司中的一个杰出代表。”

《视觉系统设计》杂志6月期以及vision-systems.com 对2016《视觉系统设计》创新奖获奖者进行了特别报道。

PGI功能包可用于配有Sony Pregius系列芯片或来自ON Semiconductor的PYTHON芯片的dart和pulse彩色相机,以及所有ace彩色相机型号

更多信息,请访问PGI网站

如果您希望更加详细地了解PGI功能包的功能,请阅读我们的白皮书

关于《视觉系统设计》2016年创新奖计划

《视觉系统设计》2016年创新奖计划审查和确认视觉和图像处理行业中最具创新性的产品和服务。在美国马萨诸塞州波士顿举行的2016年视觉展上宣布了受奖者。创新奖排名标准包括:原创、创新;对设计者、系统集成商和最终用户的影响;满足尚未满足的市场需求,利用一种全新的技术且提高了生产力。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们