-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2021-9-6
应用说明:ace 2相机的温度表现和发热情况

这篇应用说明围绕此主题介绍了我们ace 2相机的温度表现。其中解释了哪些因素可能导致相机温度过高,并演示了在降低相机温度方面散热片可以带来什么好处。
通常而言,温度越低,成像质量就越好。在较高的温度下,成像质量会因物理定律而变差,这种现象与工业相机 型号无关。实际上,当芯片温度达到40-50°C以上时,这种负面影响尤为明显。
请阅读我们的《应用说明》,了解如何使用散热片来帮助相机获得更好的运作条件。
也欢迎访问我们的网站baslerweb.com/ace2 ,详细了解有关ace 2的信息。
在装配完整的视觉系统 时,选用经过精心挑选的配件 至关重要,您可以通过我们一站式地采购全部组件,让安装过程变得更轻松简单。因此,我们的产品线还包括适配器、外壳和安装辅助配件,方便用户轻松安装相机。
如需了解更多信息,请随时联系我们的支持团队 。