Menu
2016-2-29
胜出的是… PGI

所有配备Sony Pregius系列感光芯片以及ON Semiconductor的PYTHON芯片的新ace相机型号均采用了Basler新的PGI功能包。
PGI是一个强大的内在成像优化系统,可在相机全速运行时对图像进行优化。这样,您可以直接通过相机获得极为出色的图像,而无需增加处理器的负载。
PGI的独特之处在于它将改善的锐化、去噪、彩色抗锯齿和5x5去拜耳化等功能集于一身。
对成像进行并排对比,即可说明一切:借助于这些强大功能的独特组合,PGI为您的ace相机带来了可实现的价值。
有了PGI功能包,不仅能更清晰地显示颜色转换,消除伪影(5x5去拜耳化),还可纠正颜色失真(彩色抗锯齿),消除锯齿效应,改进图像锐化(锐化增强)。除此之外,PGI从一开始即可防止噪声的形成(去噪),另外还可应用有源噪声过滤进一步降低噪声等级。
除了新的ace相机型号 ,所有dart 和pulse 相机也包含PGI功能包。
还有一项优势:pylon相机软件套装 提供了激活PGI功能的快捷方式,并针对您的需求对它们进行了优化调整。
更多信息,请访问PGI网站 。