-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2021-1-5
Alexander Temme将出任Basler AG首席商务官

我们的监事会已任命Alexander Temme(50岁)为管理委员会的成员,担任首席商务官一职,自2021年1月1日起生效。我们的前任CCO John Jennings已任职15年,他向监事会提出了在2020年年底本任期届满后不再续约合同的申请。Alexander Temme自2002年起在我司任职,之前负责全球销售方面的管理工作。此外,他从2018年开始一直负责管理嵌入式视觉组件业务。
我们衷心感谢John Jennings在担任首席商务官期间所做的出色工作。凭借多年的经验和出色的个人奉献精神,他成功地管理了销售和市场传播部门以及外国子公司,并与管理委员会一起持续制定公司战略。除了在管理委员会的职务之外,John Jennings还担任美国子公司总经理一职,负责管理Basler AG在北美的业务。双重职务涉及长期频繁的差旅活动,因此他希望降低此方面的工作强度。在离开管理委员会后,他现在将专注于担任公司北美业务总经理。我们的监事会和管理委员会很高兴John Jennings将继续留任公司。同时,公司内部经验丰富的同事Alexander Temme接任CCO。