Menu
2016-11-22
引领3D热潮 —— Basler首台ToF相机正式量产

继研发创新和评估阶段获得成功,并收集众多客户的积极反馈后,Basler的首台3D相机Basler ToF相机现已正式投入量产。Basler ToF以颇具吸引力优惠的价格,并提供了高分辨率(VGA)和丰富的差异化功能,从市场竞争中脱颖而出。出众的性价比使Basler ToF相机在市场上占据了独特地位。
Basler ToF相机是按照脉冲ToF (Time-of-Flight)的原理操作的。它配备了工作在近红外光谱范围的8个大功率LED,并通过一次拍摄生成2D和3D数据,所获取的多部分图像包括范围、强度和置信度图。此外,它在0到13.3 m的工作范围内提供距离值,速度为20 fps,通过标准的GigE接口连接。Basler ToF相机在0.5到5.8 m范围内测量精度为+/-1 cm。这一创造性的3D相机具备HDR、多通道、触发信号和PTP等丰富的差异化功能,即使在复杂系统中,也可以利用它简单方便地实施应用。Basler产品经理Jana Bartels解释说: “三维度简化了需要深度数据的应用,转而让客户获得了这一技术的所有好处。客户无需安装多台2D相机来生成3D数据和/或进行激光三角测量,一台ToF相机通常就能实现所需效果——这使客户得以更有效地设计应用,降低整个系统的成本。除此之外,同类相机或分辨率较低,或价更高。”
Basler ToF相机应用灵活,其中包括机器人、工业自动化、物流和医学及生命科学以及增强现实等各种领域。
了解详细信息或订购测试相机
您是否希望简化复杂性应用并降低系统总成本? 请访问www.baslerweb.com/tof 获得详细信息,或联系我们的销售团队或您当地的Basler经销伙伴 ,可帮安排相机测试。
立即下载: 免费白皮书:
是否想深入了解ToF (Time-of-Flight)工作流程和其他3D技术? 欢迎访问我们的Vision Campus,并阅读白皮书: