Menu
2019-10-25
现可用于ace U 20 MP相机:使用暗角校正功能消除多余的暗角效果

Basler的高性能暗角校正功能现在也可用于ace U 20 MP相机。此功能可以直接在相机中校正暗角,这意味着在图像输出期间就能让客户从中受益,获得更一致的亮度级别。
如果所选镜头的像圈太小,或等于相机芯片的尺寸,则图像亮度会向着边缘的方向自然下降,这种效果被称为暗角效果。它会严重降低成像质量,使检查芯片边缘细节的工作变得困难或无法进行。许多用户尝试使用更大的镜头来避免产生这种效果,但此解决方案往往会产生更高的成本。
这时我们的暗角校正功能就能派上用场:它会根据参考图像来确定校正值,并将其存储在相机中,然后在图像输出期间自动将校正值纳入考虑。这样,您无需费太多功夫即可让亮度级别更一致。
即使采用通常匹配的组合,例如将像圈尺寸为1”的镜头与靶面尺寸为1”的IMX183芯片配合使用,图像中依然可能会出现轻微的暗角。
借助暗角校正功能就为您节省宝贵时间和成本。欢迎访问以下网址,阅读更多信息和功能概述,了解暗角校正功能可以如何助您实现价格更具吸引力的Basler相机与镜头组合:www.baslerweb.com/new-ace-features