您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2020-9-28

ace 2:借助高速帧Burst模式缩短帧间时间

ace 2:借助高速帧Burst模式缩短帧间时间

通常,相机的指定最大帧速率也决定了在两个连续图像之间(帧间时间)可达到的最小值。但是,帧间时间通常仅受限于接口带宽(GigE,USB3.0)。这意味着将数据传输至主机PC的速度并不够快。

Basler推出的新功能“高速帧Burst模式”让用户可以绕过数据传输的局限性,在相机的内部内存中将图像暂存一段时间,与一般模式相比,新功能可以让相机以更快的速度连续采集多张图像。这样至少可以短暂地充分利用芯片速度。所有ace 2 Basic和Pro相机已经具备这项新功能。

例如,如果将高速帧Burst模式与a2A1920-51gmBAS配合使用,则可以实现大约5 ms到6 ms的帧间时间。如果不使用该功能,帧间时间会被限制为20 ms。

高速帧Burst模式特别适用于需要检查快速移动物体的应用,例如高速传送带上的水果分拣应用。

如需获取更多信息,欢迎随时与我们的销售团队 联系!

也欢迎访问我们的网站baslerweb.com/ace2 ,详细了解有关ace 2的信息。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们