您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2021-5-7

一站式提供互相兼容的CXP-12产品 - 完整套装中提供了新款的高分辨率boost相机以及接口卡

一站式提供互相兼容的CXP-12产品 - 完整套装中提供了新款的高分辨率boost相机以及接口卡

现在是时候将您应用的性能提升到全新的境界。新款boost相机型号与XGS芯片融合了出色的成像质量与分辨率(2000万、3200万和4500万像素),传输速度快,可提供CoaXPress 2.0标准的所有其他优势,并且总系统成本极具性价比。ON Semiconductor的新一代芯片也是替换旧款CCD芯片的高品质之选。

boost完整套装 - 安装简单,无缝集成

我们还为每款boost相机提供了boost完整套装,其中包含经过专门开发的Basler CXP-12接口卡1C。借助boost完整套装,您就能够以出色的性价比获得完美匹配的组件,并显著降低集成难度。

  • 每个boost完整套装都包含一台Basler boost相机以及一个Basler CXP-12接口卡1C。该接口卡专门为boost相机而开发。
  • CXP-12接口卡将典型图像采集卡 的简单设计与图像采集卡的强大功能相结合。
  • 使用Basler受欢迎的pylon相机软件套装作为相机和CXP-12接口卡的SDK,助您顺利进入测试阶段并轻松在图像处理系统中集成相机和接口卡。

boost完整套装具备出众的优势,助您达到全新的性能水平,轻松突破性能极限!它的优势概览如下:

  • 可降低系统的复杂性以及相机和接口卡的成本
  • 所有硬件和软件组件都安装简单,易于集成
  • 借助GenTL兼容性,以及通过pylon相机软件套装(SDK) 来控制相机和接口卡,可在这两个组件之间实现完美协调的通信,并降低实施难度

详细了解boost完整套装

评估工具包 – 优化评估阶段,降低工作难度

除了boost完整套装外,CoaXPress评估工具包还包含经过进一步严格测试的合格CoaXPress配件,确保所有硬件和软件组件都能快速轻松地进行部署,在图像处理系统的评估阶段有效地节省时间和降低成本:

  • 您可以一站式获得全部完美兼容的组件,快速轻松地实现CXP-12应用
  • 使用pylon相机软件套装作为相机和接口卡的共享SDK,即可测试和部署boost相机,以便快速轻松地采集到首张图像
  • 出色的性价比

详细了解评估工具包

您是否需要额外的CXP-12配件?我们可以为您一站式提供所有必需的、且完美兼容的视觉组件,让您在整个视觉系统 中获得高可靠性。因此,除了boost完整套装和评估工具包之外,您还可以从经过精心挑选和预先测试、种类丰富的CXP-12配件产品线中进行选择。详细了解我们的CXP-12配件。

您是否还希望将CXP-12的优势应用于您的图像处理系统?我们可以与您携手迈进CXP-12的全新性能境界。我们的销售团队 很乐意为您解答有关相机和兼容配件的各类问题并提供建议。我们期待收到您的消息。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们