Menu
2020-6-3
适用于要求严格的应用的绝佳组合:配备Basler Premium镜头的ace 2或boost相机

我们可以为您一站式提供适用于高性能应用的相机和镜头。由于镜头可以轻松与您所选的相机搭配使用,完美适用于您的应用,因此能节省时间和成本。此外,ace 2或boost相机还将为您带来优势。
借助ace 2,您能以极具吸引力的价格获得最新的芯片技术,ace 2产品线根据您的视觉需求而定制,助您实现成本节约和更高性能。
在更新旧系统时,ace 2 Pro产品线可支持对旧系统进行简单的重新设计,无需重新配置整个视觉系统。得益于独特的Pixel Beyond(像素超越)功能,您可以单独重现旧款芯片或可能已停产芯片型号的功能特点。
凭借CoaXPress 2.0接口,即使采用较长的电缆,Basler boost依然能提供令人惊叹的高帧速率和高数据传输量。
我们的Basler Premium镜头专门为Basler ace 2或boost相机量身定制,可确保提供非常高的分辨率,并同时兼顾成本控制。
适用于高性能应用的相机 - 详细概述
ace 2 系列- ace 2 Basic、ace 2 Pro
ace 2系列 专门针对不同的视觉要求量身定制,共设有两条产品线:ace 2 Basic、ace 2 Pro。可以按需求选择产品是ace 2系列的主要优势:客户只需为应用真正需要的功能买单。这两条产品线都配备了先进的CMOS芯片和采用经过优化的硬件设计,能提供卓越的成像质量,并且易于操作和集成。两条产品线之间的区别在于所集成的功能。ace 2 Basic相机配备强大的计算机视觉功能包,专为执行标准任务而设计。ace 2 Pro还包括PGI图像优化功能包、Compression Beyond(压缩超越)和Pixel Beyond(像素超越)等独特功能,可直接在您的视觉应用中实现性能优化。这使得ace 2 Pro非常适用于要求更严格的任务,是实现卓越性能的完美选择。
Basler boost
借助boost相机系列 ,Basler将CMOS芯片的全新性能表现、最高可达12.5 Gbps的高带宽,以及最新CoaXPress 2.0标准的诸多优势相结合,为您带来无与伦比的性价比。
相机配备了Sony Pregius系列的IMX255和IMX253芯片,分辨率分别为900万和1200万像素。仅通过使用一根可长达40米的同轴电缆(以最高带宽进行传输),即可实现高达93 fps的帧速率。
Basler还提供boost完整套装,其中配备了完美定制的Basler CXP-12接口卡1C,让接口卡和相机这两个组件可以完美协作。将Basler受欢迎的pylon相机软件套装作为相机和CXP-12接口卡的SDK,即可顺利集成这两个组件,让您从中受益。
哪些镜头适用于我们的高性能相机?
Basler Premium镜头
Premium产品线中的镜头 专门针对要求更严格的应用进行了设计和测试,它们具有分辨率极高、失真低、暗角小的特点,可提供出色的成像质量。因此,Basler Premium镜头非常适用于分辨率极高的相机,可助力分析细微的结构,并且这个产品线的镜头也兼顾了成本方面的考虑。
您是否在为boost相机寻找合适的镜头?点击此处 选择合适产品。
您是否在为ace 2相机寻找合适的镜头?点击此处 选择合适产品。
我们的镜头选型助手 可以为您的应用和相机型号找到合适的镜头。如需了解有关我们的相机和镜头的信息和问题,我们的销售团队 随时乐意为您答疑解惑!