您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2019-7-16

全新ToF(Time-of-Flight)相机:Basler blaze可实现精准、简单、快速的3D成像

全新ToF(Time-of-Flight)相机:Basler blaze可实现精准、简单、快速的3D成像

Basler blaze相机是集成了光学配件和GigE接口的3D相机。它按照ToF (Time-of-Flight)的原理进行工作,精度经过全面校准,可以一目了然地采集场景和物体的空间尺寸,无需借助移动组件(例如激光扫描仪)。这些功能让blaze相机更加坚固耐用,可用于各种应用,例如机器人、工业自动化、物流和医疗,以及“智能工厂”中的许多领域。Basler blaze相机中集成了现代Sony DepthSense™ IMX556芯片,可实现更为精密和准确的3D成像。

Basler blaze相机尤其适用于以下应用:

典型应用 Basler blaze为您带来的优势
测量货物尺寸
在仓库或运输车辆中规划和优化空间和成本时,不仅需要了解重量,知道托盘和包装的确切尺寸也非常重要。
相机具备性能精确、成像高速、坚固耐用、设计精巧、采用GigE接口的特点,可以在运行中进行精确、灵活的测量,是理想的相机之选。如果需要获得彩色图像,Basler blaze还可以与所有Basler 2D相机配合使用并进行同步。
打托盘
在处理次日送达的货物和混装的托盘时,需要借助快速、智能的打托盘机器人,将各式物件紧密地打包到托盘上。这需要借助机器视觉技术来为机器人提供引导。
相机数据可用于确定被抓取物件的形状、位置和方向,以找出最佳的抓取点。blaze相机耐用、精巧、轻盈,可安装在机械臂上
自动驾驶车辆和移动机器人
在车辆进入月台和记录期间进行导航、障碍物探测和精确定位时,需要获得整个环境的高分辨率视图。
blaze相机可以在自然光和完全无光的条件下工作,能在较好范围内实时采集整个场景。
相机的设计精巧、耐用、可靠,便于集成。
内置强大的处理器,能将车辆控制系统的CPU负载降至最低
物件计数
在包装中进行物件计数和完整性检查,能有助提升客户满意度。
blaze相机能提供完美的数据以进行计数,不会受颜色和对比度的影响,而且不需要额外的光源。
在放射科进行病人定位
病人的确切位置对X光图像的质量有决定性的影响。
blaze相机精准度高,可以自动进行近乎毫米级的精确病人定位,从而获得清晰稳定的X光图像。优势在于:将病人所受到的辐射量降到最低,减少放射科医疗人员的工作量。

Basler blaze 3D相机首批系统设计样品将于2019年9月推出,并将于今年年底投入量产。

ToF相机是如何运作的?

测量的原理是根据光从光源处照射到物件后,再反射到相机所需的时间;距离越远,所需的时间越长。光源和图像采集均以特定方式进行同步,可以提取距离信息,并利用图像数据进行计算。

Basler的ToF白皮书 可为您深入讲解ToF (Time-of-Flight)技术。

想了解更多有关Basler blaze的信息吗?

您可以访问www.baslerweb.com/blaze 查看详情,或联系Basler销售团队 ,我们乐意为您答疑解惑。

探索Basler blaze

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们