您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。
您当前的申请单为空白,请至少添加一个产品才能发送报价申请。如果您希望直接发信联系我们的销售团队,请填写这份表单。>
您的对比清单中没有商品。
59 个结果符合您的筛选条件。
0 个匹配结果。
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
Basler上调2020年财务年度的销售预期和利润预测 更多
2020年11月22-24日,2020中国机器人产业发展大会(CRIC 2020)在青岛隆重召开,Basler China作为2020年新加入会员单位,在中国机器人产业联盟一届九次成员大会上与其他21家新晋会员共同出席了新成员授牌仪式。 更多
借助Basler pylon软件,Basler计算机视觉产品线现在也适用于移动端Android系统上的应用。 更多
在设置GigE图像处理系统时,1GigE、1GigE PoE和10GigE接口卡可以提供更多优点:使用额外的交换机,可以对多相机设置进行灵活的系统配置;为接口速度超过1GigE的相机做好准备;借助单线材解决方案,可以通过以太网供电(PoE)技术同时进行数据传输和设备供电。 更多
11月,公司管理层公布了Basler集团2020年前三个季度的业务数据,各项数据表现都非常积极乐观。根据上述数据,集团在前九个月的业绩情况良好,这将为2020年全年的销售和盈利预测打下坚实的基础。 更多
如今,使用基因测序技术可以在极短的时间内高精度地获取生物体的完整基因组。配备CoaXPress 2.0接口的系统包含相机、接口卡或图像采集卡以及其他组件,它安装难度低,检测精度高,符合相关应用的特殊要求。 更多
华南国际工业博览会SCIIF(10月12日 – 15日)首次在深圳国际会展中心(宝安新馆)召开。Basler China以新颖的展示方式,稳定可靠的视觉产品吸引众多客户驻足参观。 更多
Imaging Engineering公司利用我们的ace相机打造了可满足未来需求的荧光检查系统,让已经使用了较长时间的设备变得更现代化和更安全,并帮助使用者节省成本。 更多
Basler特有的光源产品线可以与Basler最受欢迎的ace U和ace L相机型号完美匹配,助力客户在系统设计的早期阶段快速找到合适的光源。 更多
一家勇于开拓新思路的芬兰公司,在通常使用线阵相机的木材检测应用中,借助我们的Basler boost面阵相机以及在软件端经过专门调整的接口卡,成功满足了检测任务的要求。 更多
新的高速burst模式,能够大大缩减两帧连续图像之前的时间间隔,在这种模式下,用户能比一般模式下更快地连续采集多张图像。所有ace 2相机均已提供该功能,特别适用于需要检查快速移动物体的应用。 更多
10月12-15日,Basler在深圳国际会展中心(宝安新馆)等您。 更多
您在选择合适镜头时是否需要获得技术支持?我们可以帮助您!欢迎使用我们的镜头选型助手,或在白皮书和产品洞悉中查找有价值的信息。 更多
新增四款相机型号,让专为医疗和生命科学市场而设计的MED ace系列可以提供更多选择。采用Sony IMX178(600万像素)和IMX183(2000万像素)芯片,再加上我们的MED防尘功能设计,使新款相机与众不同。 更多
可提高生产效率、降低每百万像素分辨率的成本以及获得更高的精度:这些就是客户可以享受的三大优势。新推出的24款Basler ace 2 Basic和ace 2 Pro型号采用Sony Pregius S芯片IMX540、IMX541和IMX542。 更多
是否需要我们帮您的应用找到合适的视觉系统组件?借助这款新的工具,您就可以轻松地将合适的组件组合在一起。 更多
新推出的Basler Premium电缆可兼容CXP-12 DrC坦克链,拓展了boost相机的潜在应用范围。新推出的三款电缆为现有的CXP-12电缆产品线提供了更丰富的选择,同样可选3米、5米和10米的长度,使boost相机可以在全新的领域中使用。 更多
第二代Basler 3D相机即将进入量产。Basler blaze相机搭载Sony DepthSense™芯片,采用先进的VCSEL激光二极管,可提供VGA分辨率,是自动化、机器人、物流和医学领域各种应用的理想选择。 更多
我们推出了有关Basler Beyond(超越)功能的新解说视频,其中包括如何提高应用性能的真实示例。欢迎观看新视频并详细了解这些独特的相机功能。 更多
为进一步满足业务发展的需求,Basler China上海分公司于2020年8月18日乔迁至新址。 更多
图像预处理技术可以通过某些方式来处理数据,以便进一步简化处理步骤和将CPU负载降至最低。其中的方式包括利用更好的图像可视化来重点凸出某些属性或结构,以及根据图像内容和JPEG图像压缩来自动选择图像区域等。 更多
Basler亮相第十七届国际检验医学暨输血仪器试剂博览会(CACLP) 更多
为了对电子元件进行光学质量控制,Basler可以为此类要求严格的图像处理任务提供合适的视觉组件。可支持最新的CoaXPress 2.0相机接口(CXP-12)。 更多
GreenTeam Stuttgart(斯图加特绿队)的学生每年都制造新的电动赛车,包括有人驾驶和自动驾驶车辆,并在国际建造比赛Formula Student(大学生方程式)比赛中证明了自己的实力,经常在各项赛事中获得胜利。 更多
在计算机视觉设置中,尽管光源对图像处理的效果有很大影响,但其作用往往容易被低估。我们的专家Thies Moeller为您解释了为什么合适的光源可以发挥重要作用。 更多
根据个性化需求构建您的视觉系统,以满足不同应用的要求:借助我们全新的Basler Standard或Premium线材,您就可以按您的需求进行工作。欢迎详细了解扩展的线材产品线。 更多
您是否正在为您的图像处理应用寻找专业的解决方案,但同时还需要兼顾成本因素?我们诚意向您推荐我们的ace系列和Basler Standard镜头。结合我们的Basler光源解决方案,您能够以理想的性价比获得功能强大的视觉系统。 更多
水果的识别和分类:将深度学习软件与Basler ToF (Time-of-Flight)相机相结合。阅读《经典用例》了解详情! 更多
尤其是在COVID 19疫情大流行期间,快速、可靠和经济的实验室检测已成为了一个重要问题。Fluxergy公司使用我们的dart相机模块为此类检测提供了一个检测平台。 更多
通过将各个系统进行智能连接,就可以将工厂转变为智能工厂。掌握由数据和流程组成的专门知识是实现智能工厂的基本前提。计算机视觉技术会处理这些知识,并使其在自动化流程中可用于进行决策。 更多
Basler China与您相约VisionChina(上海)展会,我们的展会号为7.1E107,期待您的光临。 更多
嵌入式技术在诊断和分析领域中的普及速度不断加快。它能以低成本提供高性能,并且能节省空间,结合人工神经网络(ANN),就可以瞬间完成细菌分类任务。 更多
您是否正在计划部署一个图像处理应用,并希望找到合适的相机和兼容配件?我们可以助您快速找到所需的部件:我们建议您使用我们新的在线工具,只需填写一些有关应用的细节,就能获得最佳匹配的搜索结果。 更多
Camera Link和CoaXPress:这两个接口都适用于通常需要高数据率或高分辨率的应用。尽管Camera Link和CoaXPress接口有很多相似之处,但是我们在白皮书中解释了为什么依然值得升级CoaXPress 2.0,并说明它能带来哪些优势。 更多
您是否正在寻找适用于您应用的高性能相机,但又不希望花费太多时间寻找合适的镜头?那我们配备Basler Premium镜头的ace 2或boost相机就是您的合适之选。一站式获取可以完美兼容的组件,让您节省时间和成本 更多
我们新的嵌入式视觉开发工具包是开箱即用的原型设计解决方案,让您可以轻松开始使用NVIDIA® Jetson™ Nano处理卡。完全集成的Basler相机附加工具包可适用于您现有的Jetson板。 更多
适用于macOS的新版pylon具备多种新功能。我们来看看新功能概览。 广受欢迎的Basler pylon相机软件套装(适用于macOS)现已发布最新的6.1.2版。此版本为用户提供了许多以前仅适用于Windows和Linux版的功能。这个新版本也可以在macOS Catalina (10.15)下运行。 更多
Basler因出色的企业管理成效而获奖。我们在各个评分领域的表现都同样出色,评委会认为这为德国其他中型企业起到模范带头作用。 更多
了解配备Basler ace 相机的视觉检测系统可以如何帮助口罩制造商提高产量和效率。随着冠状病毒疫情的不断升级,这种解决方案可以确保口罩产品质量,有效地缓解市场对口罩的迫切需求。 更多
为了在板级相机领域为您提供更灵活的选择,Basler在六款dart系列相机中搭载了Sony IMX392和IMX334芯片,为dart USB 3.0系列增加了分辨率为230万和830万像素的新型号。 更多
欢迎来到全新星系!完美融合高帧速率和高分辨率:Basler强大的CoaXPress 2.0相机现已进入量产。期待Basler boost相机和boost完整套装的出众表现! 更多
Basler China和ALSONTECH(埃尔森智能科技)作为各自领域的先驱企业,多年来一直维持良好的合作关系。双方在人工智能和产业升级中强强联合,持续赋能智能制造,提供创新动力。 更多
具备附加视觉能力的机器人能为工业应用带来优势。这种机器人可以对环境做出反应,因此使用灵活,可以实现新的应用。采用视觉技术的机器人可以应用在哪些领域?您具体需要考虑哪些因素? 更多
您的医疗和生命科学应用是否对相机的清洁标准有特别高的要求?我们的四款Basler MED ace型号现已提供MED功能包防尘功能。更值得高兴的是,我们将确保改进后的四款型号依然保持价格稳定。 更多
对于进入相机光束路径中的异物,在使用普通镜头和小光圈值时并不可见,但是当异物进入显微镜后,即使放大倍数较低,也会显著增加信息评估过程的复杂程度。我们的产品洞悉说明了为什么在医疗和生命科学应用中尤其应该考虑此问题。 更多
Teaser: 新版pylon 6.1现已开放下载,其中包括:可在ace 2 Pro相机上进行图像压缩的Compression Beyond(压缩超越)功能;支持兼容Linux x86系统的CoaXPress 2.0;以及有关pylon Viewer功能窗格的改进。 更多
嵌入式设计为新的计算机视觉应用开创了各种可能性,但这项技术也存在弱点。我们的专家Thies Moeller为您介绍了在嵌入式视觉系统的设计和使用中最常见的错误,并解释了可以如何避免这些问题。即刻观看视频! 更多
深度学习算法带来了越来越多的新应用,实现了被过去认为机器无法胜任的功能。本期白皮书介绍了在医疗和生命科学中,基于相机的视觉系统能为深度学习模型带来哪些可能性,并对它们进行了比较。 更多
搭载Sony IMX392芯片的ace 2 Basic和Pro型号相机现已投入量产。这是首次对ace 2 Pro相机大量供货。相机的独特功能包括Compression Beyond(压缩超越)、Pixel Beyond(像素超越)和PGI图像优化功能包,为视觉应用提供最优化的性能,让您对系统表现更有信心。 更多
搭建个性化的视觉系统:借助我们新的Basler Standard和Premium镜头,您可以根据要求,随心选择。对于成本敏感型视觉系统,具备耐用的基本性能;对于要求严苛的应用,具备卓越性能。 更多
如果机器和机器人具备基于视觉技术的视觉功能,我们就可以更高效、更灵活地使用它们。将相机和图像处理系统与机器人相结合可以实现哪些应用?有哪些因素需要考虑? 更多
Basler进一步扩大其解决方案产品线,增加配备云连接功能的AI优化嵌入式视觉系统,让开发人员可以在经过优化的视觉系统上测试基于AI的物联网(IoT)应用,并访问云服务。客户可通过云连接功能轻松加载或训练人工神经网络。AI视觉解决方案工具包降低了复杂性和对额外专业知识的要求,为开发人员提供了一种高效的新方法来快速进行原型设计。 更多
Silicon Software产品已经全部并入Basler的大家族。现在,我们可以一站式地提供高性能相机和视觉组件,涵括丰富的高端图像采集卡、VisualApplets和配件产品线。 更多
欢迎莅临德国纽伦堡2020嵌入式世界大会,体验我们与强大的合作伙伴共同开发的产品创新技术。即刻获取免费门票! 更多
为了满足客户的不同要求,我们为近期发布的ace 2相机系列产品线推出了采用Sony IMX334 CMOS芯片的新型号。新相机进一步拓展了ace 2系列,增加分辨率为500万像素和830万像素的型号。 更多
与使用传统方法的系统相比,基于深度学习的视觉系统存在哪些优缺点?欢迎阅读白皮书了解详情。 更多
随着NXP i.MX 8M Plus处理器的推出,Basler发布了第一款相机模块和配套的相机附加工具包。作为首选的视觉技术合作伙伴, Basler与恩智浦开展合作,为机器学习(ML)的边缘计算应用开发高性能视觉系统,充分发挥相机模块和SoC的全部潜力。 更多
宝视纳视觉技术(北京)有限公司北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园5号楼2层
亚太地区
日本
韓国
台湾
您当前的申请单为空白,请至少添加一个产品才能发送报价申请。如果您希望直接发信联系我们的销售团队,请填写这份表单。
我们的实用工具可帮助您为应用找到合适的相机、接口或配件。
相机选型助手
视觉系统配置器
镜头选型助手
我们的下载区包括pylon软件、规格表、说明手册、白皮书和成功案例。