您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2023年4月25日

1800万像素的Gpixel芯片进一步丰富ace 2产品线

1800万像素的Gpixel芯片进一步丰富ace 2产品线

现可提供1800万像素的分辨率:八款新的ace 2相机均搭载了Gpixel的GMAX2518 CMOS芯片,并已加入ace 2产品线。与之前的ace 2 Gpixel型号(500万像素的GMAX2505以及900万像素的GMAX2509芯片)一样,新款1800万像素型号成功在性能和价格方面实现了优秀的平衡

ace 2 Basic相机为工厂自动化、机器人技术和自动光学检测等成本敏感型应用提供了精巧且经济的解决方案——与配套的Basler C11镜头和完美兼容的视觉产品系列搭配使用更能发挥这项优势

ace 2 Pro型号最大限度地发挥了这种相机/芯片组合的优势,具有独特的Beyond(超越)功能,它包括Compression Beyond(压缩超越)和Pixel Beyond(像素超越),可实现更高的性能。

这两个产品系列均配备了pylon相机软件套装。pylon vTools模块可一站式提供图像采集以及无缝集成的图像处理功能。

借助此项最新的芯片集成,Basler满足了市场的需求趋势,持续在更小的靶面尺寸中实现更高分辨率:像素尺寸为2.5 µm×2.5 µm,1英寸靶面尺寸可容纳4508×4096个像素。所有搭载Gpixel芯片的ace 2相机都具有USB 3.0和GigE接口,可选择黑白和彩色两种型号。高品质的成像,更亲民的价格:了解Gpixel ace 2型号能够为您的应用带来什么优势。

了解ace 2 Gpixel型号

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们