您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。
您当前的申请单为空白,请至少添加一个产品才能发送报价申请。如果您希望直接发信联系我们的销售团队,请填写这份表单。>
您的对比清单中没有商品。
15 个结果符合您的筛选条件。
0 个匹配结果。
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
为视觉系统选择镜头时,难点在于如何正确地在任务所需的成像性能和价格之间找到平衡。在新的Vision Campus视频中,我们的专家Thies Moeller介绍了在选择镜头时要注意的问题。 更多
3月17-19日,我们在上海新国际博览中心与您不见不散。 更多
我们的pylon相机软件套装现已提供新版本,可适用于Windows、Linux和MacOS系统。该版本主要为新款Basler boost相机型号提供支持,相关功能现已上线。 更多
作为“嵌入式世界2021线上展会”的产品亮点,我们正式推出这款由内部开发的嵌入式处理工具包,该工具包经过专门优化,可在视觉应用中灵活应用。这款开发工具包专为工业用途而设计,不仅可用于原型设计,还可用于量产。 更多
想要应用顺利运行,为视觉系统找到合适的组件至关重要。需要考虑的一个重要层面是:这些组件的质量能否匹配Basler相机?我们在相机上所使用的严格质量要求,同样适用于Basler产品线中的所有组件。我们的“视觉解决方案指南”可以帮助您选出合适的产品。请观看视频,了解Sarah可享受到的便利。 更多
CoaXPress 2.0标准为医疗和生命科学市场带来了许多优势。欢迎阅读我们的白皮书,通过两个应用示例来具体了解CoaXPress的有趣之处。 更多
Basler blaze能为场景提供实时的3D点云图和红外强度图像。点云图表示的是相机所看到的物体表面。但是,某些应用可能需要使用额外的高分辨率色彩数据。我们本期应用说明介绍了如何将Basler blaze 3D ToF相机与Basler 2D彩色相机相结合来生成彩色点云图,以帮助用户掌握3D场景的情况。 更多
在选择适用于荧光显微镜的相机时,既要考虑特定的芯片属性和相机的有关问题,也要考虑科学、医疗或工业领域中所需应用的需求,您必须在这两者之间达到平衡,这一点非常重要。在本期Vision Campus中的文章,我们将为您介绍要注意的事项。 更多
我们的产品线新增六款boost相机,采用ON Semiconductor XGS系列的高分辨率CMOS芯片,具有出色的成像质量。新型号进一步丰富了boost系列,适用于需要高精度的应用。 更多
根据NXP®(恩智浦)半导体公司宣布的i.MX 8M Plus应用处理器的供货情况及GA软件版本,Basler正在扩展相应的兼容产品线。 更多
工厂自动化领域的新进展:Alitheon软件利用软件算法,只需在工厂或现场使用相机就能验证和追踪几乎任何物件。 更多
本期白皮书探讨了通用相机接口GigE、USB和CoaXPress在多相机系统中的优缺点,介绍了最适用于此类系统的接口,并讨论为什么PC卡是多相机系统中最重要的组件。 更多
John Jennings担任CCO已满15年,他向监事会申请了在2020年年底本任期届满后不再续约合同。该职位将由Alexander Temme接任,他自2002年以来一直在Basler AG任职,之前负责全球销售方面的管理工作。 更多
宝视纳视觉技术(北京)有限公司北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园5号楼2层
亚太地区
日本
韓国
台湾
您当前的申请单为空白,请至少添加一个产品才能发送报价申请。如果您希望直接发信联系我们的销售团队,请填写这份表单。
我们的实用工具可帮助您为应用找到合适的相机、接口或配件。
相机选型助手
视觉系统配置器
镜头选型助手
我们的下载区包括pylon软件、规格表、说明手册、白皮书和成功案例。