-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
我们的采购理念
我们的产品质量毋庸置疑会受到供应商的影响。
该声明体现了我们这一理念,即:高品质的生产离不开合作精神,因此与可靠、且有能力的供应商建立良好关系至关重要。这些供应商必须有合作意愿,并有能力随我们成长而发展,满足我们不断进取的诉求。
综上我们认为,以下是与供应商成功合作的必须要件:
- 稳定性
- 经济有效性
- 高质量保障
- 创新性
- 可靠性
我们的物料组
以下材料组是由Basler采购。如果您需要联系我们,欢迎点击以下的对应链接:
材料组 | 供应商申请表 |
---|---|
电子元件 | 供应商申请 电子元件 |
电子制造服务(EMS) | 供应商申请 EMS |
机械印刷电路板 | 供应商申请 机械与印刷电路板 |
芯片 | 供应商申请 芯片 |
视觉组件 | 供应商申请 视觉组件 |