Опрос пользователей pylon 2017

Опрос пользователей pylon 2017

Примите участие в опросе пользователей и помогите нам сделать пакет программного обеспечения для камер pylon еще лучше! Мы высоко ценим ваше мнение.

Принять участие

pylon для Windows

Пакет программного обеспечения pylon для управления камерами содержит простой в использовании комплект программ для разработчика (SDK), драйверы и инструментальные средства для работы с любой камерой Basler в операционных системах Windows, OS X или Linux, как на обычных ПК, так и во встраиваемых системах. Он обеспечивает простую и удобную работу с самыми последними моделями камер и новейшими функциями.

В ПО pylon для камер Basler предусмотрена поддержка стандартов GigE Vision, IEEE 1394, Camera Link и нового стандарта USB3 Vision. Интерфейс программирования pylon позволяет работать с самыми разнообразными интерфейсами камер, а также предоставляет возможность использования существующего программного кода (без необходимости внесения в него изменений) для камер Basler с интерфейсом USB 3.0. Пакет ПО pylon 5 совместим с последними версиями Windows вплоть до Windows 10 (включая 32-разрядные и 64-разрядные ОС).

Загрузить комплект программного обеспечения pylon для камер Basler, примечания к последнему выпуску и документацию на pylon можно по этой ссылке.

pylon 5 — быстрее, меньше, проще!

Выпустив пакет ПО pylon 5 для камер, компания Basler стала первым в мире производителем камер, который предлагает программное обеспечение на основе новой технологии GenICam 3. 

Быстреe! Благодаря GenICam 3 доступ к камере теперь осуществляется примерно в 4 раза быстрее по сравнению с предыдущими версиями GenICam.

Меньше! С GenICam 3 потребление памяти сократилось примерно вполовину по сравнению с предыдущими версиями GenICam.
Оба этих нововведения особенно важны для систем с меньшей производительностью. Новый стандарт также характеризуется широкой обратной совместимостью. В код существующего программного обеспечения потребуется внести минимальные изменения (либо не потребуется вовсе), поэтому даже ранее выпускавшиеся камеры Basler только выиграют от нововведений в pylon. Все необходимые изменения подробно описаны в руководстве по миграции pylon.

Проще! В pylon 5 Basler представляет новую концепцию установки. Даже неопытные пользователи смогут правильно установить pylon с помощью всего несколько щелчков мышью. Благодаря новой возможности простого развертывания путем копирования, конечному пользователю теперь намного проще получить созданные с помощью SDK программы. Таким образом, ПО pylon можно установить без конфликта с пакетами программного обеспечения для систем машинного зрения других производителей, которые также основаны на технологии GenICam.

Обзор компонентов pylon

SDK в составе pylon

Комплект программ для разработчика (Software Developer Kit, SDK) в составе pylon представляет собой удобную среду разработки пользовательских приложений для камеры. Для настройки камеры, захвата изображений и их сохранения на жесткий диск ПК потребуется написать всего несколько строк кода.
Разработка приложений еще больше упрощается благодаря обширной документации и множеству примеров программного кода для всех типичных приложений на всех поддерживаемых языках программирования (C, C++, C#, VB.Net и т. д.).

USB 3.0 Bandwidth Manager

С помощью этого простого и удобного инструментального средства пользователь может проверить, обеспечивают ли установленные параметры настройки пропускной способности надежную передачу всех изображений камерой USB 3.0 в рабочее приложение (например, средство просмотра pylon Viewer). С его помощью можно оптимизировать систему с камерой USB 3.0 с точки зрения обеспечения надежности и максимального использования пропускной способности для передачи видеоданных. Для этого достаточно указать нагрузку на канал для каждой интегрированной в систему камеры USB 3.0, чтобы все камеры могли без ошибок передавать видеоданные на максимальной доступной пропускной способности.

Функция записи в средстве просмотра pylon Viewer

В дополнение к возможности записи видеоизображения, передаваемого камерой, в файл в различных форматах (с сжатием и без сжатия), эта функция позволяет записывать последовательности статичных кадров в различных форматах на жесткий диск ПК либо в формате AVI (с сжатием или без сжатия), либо как слайд-шоу из отдельных кадров. Кроме того, можно менять скорость записи для осуществления серийной съемки с заданным интервалом (Time Lapse).

Инструмент USB Configurator в составе pylon

USB Configurator — это инструментальное средство для просмотра подробных сведений о топологии USB, с помощью которого можно выявлять потенциальные ограничения полосы пропускания и даже исправлять неправильные назначения драйверов одним щелчком мыши. Еще одним преимуществом инструмента USB Configurator является функция обнаружения ошибок пользователя, например, в случае подключения камеры с интерфейсом USB 3.0 к порту USB 2.0.

Автоматическая настройка изображения

Мы добавили в средство просмотра pylon Viewer еще одну интересную функцию — кнопку автоматической настройки изображения. При нажатии этой кнопки будет выполнена автоматическая подстройка параметров цветности и яркости выбранной камеры к условиям съемки.

Загрузка драйверов для рекомендуемых USB3 адаптеров

Здесь вы можете скачать подходящие драйверы для рекомендуемых Basler адаптеров USB3:

Какие модели камер рекомендуется использовать с пакетом ПО pylon?

Комплект программного обеспечения pylon идеально совместим со всеми моделями следующих серий камер Basler: ace, aviator, beat, dart, pilot, scout, scout light, runner и racer, а также камерами A6xxf, A31xf и A102f. С помощью ПО pylon возможна только настройка камер с интерфейсом Camera Link — поддержка захвата изображений отсутствует. Поддержка камер Basler sprint и камер серий А и L с интерфейсом Camera Link в ПО pylon не предусмотрена. Вместо ПО pylon, для этих камер предлагается средство настройки Camera Configuration Tool Plus (ССТ+).

Каждая версия pylon полностью независима от других версий. Более поздние версии не являются обновлением предыдущих версий! Если на ПК установлен пакет ПО pylon более ранней версии, не устанавливайте новую версию. После обновления может возникнуть отказ программного обеспечения, совместимого с более ранней версией pylon. Для получения дополнительной информации о нововведениях в последней версии pylon также ознакомьтесь с примечаниями к выпуску.

Загрузить комплект программного обеспечения pylon для камер Basler, примечания к последнему выпуску и документацию на pylon можно по этой ссылке.

Помимо полного комплекта ПО pylon Basler также предлагает свободно распространяемые компоненты, содержащие среду выполнения и отдельные драйверы для интерфейсов USB, GigE или IEEE 1394. Загрузить свободно распространяемые компоненты последней версии pylon можно по этой ссылке.

Дополнительная информация о комплекте ПО pylon для камер Basler представлена в брошюре, которую можно скачать в разделе «Загрузки».

Быстрый поиск камеры

Найти продукт
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.