other software - picture with zero and ones

Другое программное обеспечение

Помимо пакета ПО pylon Basler предлагает другое программное обеспечение для настройки и эксплуатации камер Basler.

Camera Configuration Tool Plus (CCT+)

Инструментальное средство CCT+ используется с камерами стандарта Camera Link серии Basler sprint, а также серий A и L. Для таких моделей камер с интерфейсом Camera Link, как Basler aviator, Basler racer и Basler ace, рекомендуется использовать пакет драйверов pylon. В примечаниях к выпуску pylon содержится точный список камер, для настройки которых можно использовать инструментальное средство CCT+.
Прежде чем установить CCT+, ознакомьтесь с примечаниями к выпуску.
В случае обновления перед установкой новой версии ПО CTT+ сначала необходимо удалить предыдущую версию.
Инструментальное средство CTT+ совместимо со всеми ПК под управлением Windows XP, Windows Vista и Windows 7 (как 32-разрядных, так и 64-разрядных).

Скачать программное обеспечение CCT+ и примечания к выпуску можно по этой ссылке.

Библиотека BBPL

Библиотека Basler Binary Protocol Library (BBPL) представляет собой расширение интерфейса прикладного программирования API clALLSerial/clSerial, определенного в стандарте Camera Link. Библиотека BBPL дополняет этот API, обеспечивая практические функции чтения и записи в регистры памяти камер Basler с интерфейсом Camera Link.
Библиотека BBPL была разработана для семейства камер Basler aviator, однако ее также можно использовать с существующими моделями стандарта Camera Link (ace, racer и sprint) и ранее выпускавшимися камерами (A400k, L400k, L800k). Для таких предыдущих моделей библиотека BBPL содержит двоичный протокол Basler Binary Protocol II. Вся сложность реализации этого протокола скрыта от пользователя, что гарантирует простоту работы с библиотекой BBPL.
При запуске загруженной программы инициируется обычный мастер установки Windows. Для завершения установки просто следуйте инструкциям на экране. Примеры программного кода и документацию можно найти по пути: Start (Пуск) > All Programs (Все программы) > Basler Vision Technologies > clBBProtocol Library

Библиотеку Basler Binary Protocol Library (BBPL) можно загрузить по этой ссылке.

Программное обеспечение для IP-камер Basler

Basler предлагает различные программные инструментальные средства для сетевых камер Basler, в том числе для обнаружения устройств, установки IP-адреса, выбора подходящего объектива и т. д.

BIP Finder — это инструментальное средство для обнаружения камер в сети и назначения им IP-адресов. Инструмент BIP Finder также используется для обновления встроенного программного обеспечения нескольких камер одновременно.

Загрузить BIP Finder можно по этой ссылке.

Basler IP Camera Control — это элемент управления IP-камерами Basler на базе ActiveX, который можно интегрировать в Internet Explorer для просмотра видео в формате MJPEG, MPEG4 или H.264 непосредственно в браузере. Этот элемент управления запускается при первом включении камеры, однако в некоторых случаях его запуск может оказаться запрещен настройками брандмауэра. В таких случаях элемент управления можно загрузить по этой ссылке и установить вручную.
Встроенное программное обеспечение для сетевых камер Basler можно скачать по этой ссылке.
С помощью инструментального средства BIP Calculator можно подобрать IP-камеру Basler и подходящий объектив для решения конкретных задач. Его также можно использовать для оценки требований к пропускной способности сети и объему памяти.

Загрузить BIP Calculator можно по этой ссылке.

Программное обеспечение для времяпролетной камеры Basler

Для управления времяпролетной камерой Basler вам потребуется программное обеспечение Basler ToF. Программное обеспечение предлагается для систем под управлением Windows, а также Linux с архитектурой x86. Помимо драйверов GigE Vision в пакете программного обеспечения содержится инструмент Basler pylon Viewer, с помощью которого осуществляется конфигурирование времяпролетной камеры и настройка ее параметров в соответствии с конкретными требованиями. Программное обеспечение Basler ToF основано на стандарте GenICam и обеспечивает доступ к камере по стандартному интерфейсу GenTL. Благодаря обширной коллекции примеров кода на C++ и C# вы сможете без труда интегрировать камеру в существующую систему. Более подробная информация о программном обеспечении для времяпролетных камер и его версиях представлена в примечаниях к выпуску.

Быстрый поиск камеры

Найти продукт
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.