Видеоролик о времяпролетной камере Basler

Из нашего видеоролика вы узнаете о преимуществах времяпролетной камеры Basler, ее основных возможностях и сферах применения.

Смотреть видео

Времяпролетная камера Basler

сократите стоимость системы за счет 3D-технологий
Времяпролетная камера Basler представляет собой промышленную 3D-камеру, принцип работы которой основан на импульсной времяпролетной (Time-of-Flight, ToF) технологии. Камера оснащена восемью мощными светодиодами, излучающими свет в ближнем ИК-диапазоне (850 нм), и генерирует 2D- и 3D-данные за один кадр, позволяя получать составные изображения на основе значений глубины, профиля интенсивности и таблицы точности.

ToF-камеру Basler отличают высокое разрешение (VGA) и впечатляющие функции, кроме того она предлагается по привлекательной цене. Такое уникальное соотношение цены и качества позволяет ToF-камере Basler занять уникальное положение на рынке и выгодно отличает ее от конкурентов.

Времяпролетная камера подходит для применения в самых различных областях, включая робототехнику, промышленную автоматизацию, логистику, медицину и биологические науки, а также различные направления «интеллектуального управления производством».

Как устроена времяпролетная камера?
Расстояние до объекта измеряется с помощью луча света. Засекая время, за которое луч света покрывает расстояние от источника света до объекта и обратно до камеры, можно получить расстояние до объекта. Чем больше это расстояние, тем больше времени на это затрачивается. Срабатывание источника света и съемка кадра синхронизированы таким образом, что расстояние можно определить и рассчитать на основе данных изображения.

Основные характеристики ToF-камеры Basler:
  • Разрешение: 640 x 480 пикселей (ближний ИК-диапазон)
  • Кадровая частота: 20 кадр/с
  • Рабочий диапазон: 0–13 м
  • Погрешность: +/-1 см (в зависимости от условий съемки)
  • Интерфейс: Gigabit Ethernet, совместимый с GigE Vision и GenICam
  • Объектив: угол обзора 57° по вертикали, 43° по горизонтали
  • Программное обеспечение: совместимость с Windows и Linux
  • Простота интеграции и использования
  • Снижение стоимости системы в целом
Модель камерыРазрешение (Г x В, пиксель)СенсорЧастота кадровИнтерфейс
ToF640-20gm_850nm640 x 480Panasonic20 fpsGigE
ToF Software
At the "Downloads" tab, you can download the Basler ToF software for free. The ToF software is available for both Windows as well as for x86-based Linux systems. In addition to the GigE Vision drivers the software package contains the Basler pylon Viewer, which can be used to configure the ToF camera and adjust the settings to your specific needs. The Basler ToF software is based on the GenICam standard and allows access to the camera via the standardized interface GenTL. A comprehensive collection of C ++ and C # sample code demonstrates how to integrate the camera into your application. Please find more information on the ToF software and the respective versions in the release notes.
www.baslerweb.com/tof-software

Технический документ о ToF-камерах

Времяпролетные камеры высокого разрешения

Узнайте больше

Технический документ – 3D-технологии

White Paper 3D Technologies
Правильный выбор: 2D- или 3D-камера?

Узнайте больше

ToF FAQ

Find answers to the most frequently asked questions concerning the Basler ToF Camera.
Go to ToF FAQ

Параметры точности ToF-камеры Basler

Узнайте больше о параметрах точности ToF-камеры Basler.

Загрузить
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.