PGI Feature Set

Видеоролик о PGI

В нашем видеоролике мы сравним снятые камерой кадры, чтобы продемонстрировать, как PGI помогает оптимально повысить качество изображения.

Смотреть видео

Новый проприетарный набор функций Basler: PGI

В некоторых из наших новейших моделей камер уже предусмотрена встроенная технология оптимизации изображения: проприетарный набор функций PGI позволяет повысить качество изображения непосредственно в процессе съемки камерой на полной скорости. PGI представляет собой уникальную комбинацию функций повышения резкости, шумоподавления, сглаживания цветов и дебайеризации 5x5.

Благодаря PGI, вы сможете получать изображения непревзойденного качества без дополнительной нагрузки на ЦП. Набор функций PGI предусмотрен для цветных камер dart и pulse, а также всех цветных моделей ace с сенсорами Sony серии Pregius и сенсорами PYTHON от ON Semiconductor.

Воспользуйтесь преимуществами pylon и активируйте набор функций PGI либо измените параметры отдельных функций PGI для получения оптимальных результатов.

Набором функций PGI оснащены следующие камеры:

Подробно о PGI

PGI представляет собой комбинацию функций. Читайте далее об отдельных функциях PGI.

Дебайеризация 5x5

Термин «дебайеризация», в общем смысле, описывает алгоритм, по которому рассчитываются данные цветного изображения на основе данных, полученных от светочувствительного сенсора. Поскольку светочувствительный сенсор не способен передать значение каждого цвета по каждому отдельному пикселю, для расчета этих значений выполняется интерполяция по определенному алгоритму. В камерах, как правило, применяется алгоритм дебайеризации 2x2, согласно которому для восстановления фактического цвета изображения для каждого пикселя используется информация от двух соседних пикселей. В некоторых случаях в результате смазываются границы цветов и возникают другие артефакты. Дебайеризация 5x5, включенная в набор функций PGI, обеспечивает безупречные переходы между цветами и полностью устраняет артефакты.
В то же время оптимизированный алгоритм дебайеризации способствует подавлению шума.

Подробнее о PGI в нашем техническом документе по этой ссылке.

Сглаживание цветов

По причине ограничений разрешающей способности камеры, применение алгоритмов дебайеризации может привести к неправильной цветопередаче на изображении. Это означает, что даже у бесцветных объектов может внезапно появиться цвет. В виду вышеупомянутых ограничений разрешающей способности цветные камеры с дебайеризацией способны воспроизводить только определенные цвета, что, в свою очередь, приводит к расчету ложных значений интерполяции. При применении PGI на этапе дебайеризации используется расширенный информационный диапазон, а также одновременно корректируются неверно переданные цвета.

Шумоподавление

Шум — это явление, характерное для всех камер, и возникает он по целому ряду причин (дробовой шум фотонов, шумовой эффект сенсора). Цветные камеры должны справляться не только с серым шумом, но и с шумом цветности, который вызывается и усиливается в результате последовательного выполнения множества операций вычисления и интерполяции. При использовании PGI изначально учитывается и предотвращается формирование такого шума за счет тщательного объединения и распараллеливания вычислительных операций. Кроме того, для дополнительного снижения уровня шума, что, в свою очередь, позволит еще больше повысить качество изображения, можно применить активную фильтрацию шума.

Повышенная резкость

Цветные камеры часто не справляются с задачей достоверного воспроизведения особенно четких или резких объектов. В результате возникает сглаживание цветов, то есть снижается резкость изображения. Основная причина кроется в алгоритмах интерполяции, называемых дебайеризацией в случае камер с шаблоном Байера. В связи с тем, что алгоритм интерполяции адаптирован под объект на изображении, благодаря набору функций PGI обеспечивается значительное увеличение резкости, с возможностью добиться еще большего эффекта за счет использования дополнительного коэффициента резкости. Такое повышение качества изображения особенно необходимо в случаях, когда требуется высокая резкость, например, если с помощью цветной камеры распознаются и обрабатываются буквы и цифры (распознавание номерных знаков в сфере управления дорожным движением) или другие объекты с четкими краями (например, штрихкоды).

Есть вопросы?

Мы будем рады ответить на любые вопросы о новом наборе функций PGI. Свяжитесь с нами!
*
*
*
*
*

Технический документ – PGI

PGI White Paper
Улучшенное качество изображения с Basler PGI

Мы всегда рады помочь

Хотите узнать, как наши продукты могут быть применены в вашем проекте?
Свяжитесь с нами!
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.