2016年2月25日

              1/2.5インチのBasler Lensesが2/3インチのレンズよりもフィットする理由

              Why Do 1/2.5“ Basler Lenses Often Fit Better than 2/3“ Lenses?
              多くのレンズは2/3インチのセンサー向けにデザインされていますが、センサーの小型化が主流となっている今、これらの最新センサーの解像度を最大限まで引き出すには、小型センサーの小さなイメージサークルにフィットするレンズを使用することが理想的です。Basler Lenses はまさにこの観点から設計されています。焦点距離はセンサーのサイズや各用途の条件に合わせて変える必要がありますが、当社では6つの異なる焦点距離を設定することで、コスト面で大きなメリットがあるBasler Lensesを多様な用途でご使用いただけるようにしました。

              Baslerレンズセレクター では、たったワンクリックでお使いのカメラに最適なレンズをご提案します。

              当社のVision Campusの記事「最適なレンズを選ぶには 」 では、レンズ選びに関する複雑な問題を分かりやすく解説しています。

              Basler Lensesの圧倒的なコストパフォーマンスの秘密については、当社のマーケティングノート「Basler Lenses:開発の理由と圧倒的なコストパフォーマンスの秘密 」 でご紹介しています。

              当社では、お使いのBaslerカメラに最適なアクセサリーを豊富なラインナップで取り揃えています。詳細については、当社ホームページのBaslerオリジナルアクセサリー のコーナーをご覧ください。

              RSSフィード

              BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
              RSSニュースフィード
               
              次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。