2015年3月31日

              Basler Lensesに適したカメラモデルを

              Baslerレンズに適したカメラモデルを
              Baslerレンズは、14,900円からという優れたコストパフォーマンスながら、カメラのパフォーマンスを最大限に引き出します。1/2"未満のセンサー専用に開発を行うことで、イメージサークルの寸法がカメラのセンサーのサイズと一致。センサーの性能を最大限に利用することができます。

              Baslerレンズは、特に以下のace、dartおよびpulseモデルでの使用に最適です。
              Basler Lenses をお使いいただくことでイメージサークルをより効果的にお使いいただけますが、それに加え、Basler ace 10および14MPモデル ではシステムパフォーマンスをさらに向上させながらシステムコストを削減することができます。これらのモデルには、非常に精密な画像を容易に実現可能な高解像度Aptina CMOSセンサーが搭載されています。

              Basler dartボードレベルカメラには最新のUSB3.0カメラ技術が採用されており、コスト面でも大幅に最適化された設計となっています。本モデルは様々なレンズと互換性があり、小型かつ軽量であるため、お使いの用途に合わせて容易に組み込むことができます。

              Basler pulseカメラは幅広い画像用途のニーズを満たすべく開発されました。このシリーズでまず目を引くのは、なんといってもそのシャープで堅牢なメタルハウジング。三脚アダプターとともに、C/Sマウントへの変換が容易なCSマウン トを採用しています。

              個別のご相談については、当社の営業チームまたは最寄りのBasler販売代理店までお気軽にお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。