2014年11月7日

              Baslerの新しいファミリメンバー、Basler beatシリーズ へようこそ

              Basler beat
              Basler beat は高速で非常に高感度なCMOSIS社のCMOSセンサーCMV12000を備えた新しいエリアスキャンカメラシリーズです。Basler beatカメラは、先進的なスキャン技術とグローバルシャッター技術により、12メガピクセルの 解像度で白黒モデル(beA4000-60km) とカラーモデル(beA4000-60kc))を取り揃えています。

              以下の利点を提供します:


              • この新しいシリーズは、毎秒60フレームを超える高速性と Camera Link インターフェースによる高いスループットを提供します。
              • コンパクトなデザインのため、フレキシブルで組み込みが容易
              • 高い画像取得レートと高解像度でも優れた画質
              • 卓越した価格/性能比
              • 高速性と高解像度が必須となる、価格に敏感な用途に最適
              このシリーズは、安全かつ簡単な組み込みを実現するために、コンパクトで頑丈なハウジングを提供し、信頼性の高い多様なアクセサリーが付属しています。これらのカメラはあらゆる種類の計測および識別作業に最適です。代表的用途には半導体と電子機器の製造が含まれます。高解像度であるため、ナンバープレート認識などの交通用途 (ITS) でもその真価を発揮し、1台のカメラで複数の車線を撮影対象とすることができます。

              Basler beatカメラは Camera Link や GenICam などの業界基準に準拠しています。GenICam標準に基づく、無料のBasler pylon Camera Software Suiteはbeatシリーズの全モデルで動作し、カメラのすべての機能にすばやくアクセスして最適な操作を可能にします。

              CMOSISセンサーを装備した新しいBasler beatカメラの詳細はここ でご覧ください。あるいは、Basler 営業チーム か最寄りのBasler 販売パートナー までお問い合わせください!

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。