2014年5月22日

              興和光学  1" HCシリーズレンズをBaslerから入手できます

              Kowa HC series
              興和光学の1”HCシリーズは、acA2040-25gm/gcacA2040-25gmNIRacA2040-180km/kc、およびacA2040-180kmNIRカメラモデルのCMV4000センサーに最適な高品質の1インチレンズ を取り揃えており、6~75 mmの焦点距離をカバーしています。また、1インチレンズは、2/3レンズの使用時に発生する可能性があるCMV2000センサーとの組み合わせで起こる「けられ」を防ぎます。これは acA2000-50gm/gcacA2000-50gmNIRacA2000-340km/kc、またはacA2000340kmNIRモデルを使用する際に重要な特性です。 

              当社のアクセサリーデータベースにて、お使いのBaslerカメラで使用できるすべての部品一覧をご覧ください。カメラシリーズまたはモデルを選択し、必要に応じてアクセサリーカテゴリ (「レンズ」など) 選んで絞り込むだけで完了です。

              また、詳細についてはBasler営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。