2014年4月7日

              成功事例: Basler ace で USB3 Vision に切り替え -  Imagine Optic が光計測、顕微鏡、レーザー診断のための新しい Wavefront Sensor ファミリーにおいて FireWire を置換えています

              Basler ace USB 3.0
              フランスの研究開発の専門家である、Imagine Optic は思い切ったことをしました。同社の最新波面カメラ HASO4 FIRST に 高感度のSony ICX424センサーが搭載されたBasler ace USB 3.0 カメラを装備し、FireWire からの切り替えに成功しました。事業開発とヨーロッパ担当営業マネージャーのマティアス・バッハはこの決定を下した理由の核心について次のように述べています:「当社のお客様は当社に対し、信頼できる、標準化された測定技術ソリューションを、最小のダウンタイム、メンテナンス費用で提供するよう期待しています。従って、どのモデルを選択すべきかは明らかでした。それは、Basler's ace USB 3.0 cameraでした。」

              この用途に関する詳細は 当社の成功事例「Basler ace で USB3 ビジョンへの切り替え -Imagine Optic が光計測、顕微鏡とレーザー診断のための新しい Wavefront Sensor ファミリーの FireWireを置換えます」を参照してください。
               
              以下のリンクをクリックすると、成功事例のページが開きます。ダウンロード エリアでは、様々なアプリケーションの事例やその他の多くの興味深い文書を参照することができます。

              RSSフィード

              BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
              RSSニュースフィード
               
              次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。