2013年9月16日

              今までになく簡単に: Basler pylon 4 カメラソフトウェアスイートおよび新規USBコンフィギュレーター

              新規 pylon 4 カメラソフトウェアスイートと新規USB3 Vision 標準ほど、簡単にBaslerカメラの使用を開始できるものはありませんでした。.pylon 4をダウンロードしてインストールし, カメラをコンピューターの USB 3.0 ポートに接続し、pylonビューワーを起動して画像を供給するだけです。それだけです!

              しかし、誤ってUSB 3.0カメラをUSB 2.0ポートに接続する等のユーザーエラーも起こり得ます。そのために自由に使えるツールであるUSBコンフィギュレーターがあります。これは、このようなエラーを素早く検出しわかりやすく表示します。USBコンフィギュレーターは、USBの接続形態に関する詳細な情報も提供し、可能性のある帯域制限をわかりやすく表示し、例えば、誤ったドライバ・マッピングをワンクリックで修復することができます。
              pylon 4ならびに、弊社の新しいace USB 3.0 カメラ での利用については、 当社//www.youtube.com/watch?v=ck_nYDOU1Z4&feature=c4-overview&list=UUtXkcQgpYR9MrmUQlNSnoWQ:YouTubeチャンネルのショートビデオ. をご覧ください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。