2015年11月9日

              Basler beatが選ばれる7つの理由

              New ace
              当社の最新のエリアスキャンカメラBasler beatは、特に医療半導体検査交通関連用途で必要とされる高い解像度と速度を誇っています。カメラにはモノクロ・カラーの両モデルをご用意し、最新のプログレッシブスキャン機能とグローバルシャッターを搭載しました。

              その優れたコストパフォーマンスだけでなく、様々な点でお客様から高い評価をいただいています。Basler beatが選ばれる理由を以下にまとめました。

              • 高解像度のCMOSIS社製CMV12000 センサーを内蔵することにより、細部まで捉えるトップクラスの精度を実現。12メガピセルの解像度でCCDカメラに匹敵する画質を提供。
              • 62fpsの速度で短い露光時間でも優れた色忠実性を保ちつつ高速撮影が可能。
              • Camera Linkインターフェースで最適なデータ処理速度を実現。
              • 省スペースなボディで取り付け簡単。GenICamに対応したBaslerの無料カメラソフトウェアスイートpylonも使用可能。
              • 柔軟なマウント構成と汎用性の高いアクセサリーラインナップでコスト削減にも貢献。
              • 丈夫なのにコンパクトなボディを採用した省スペース設計なので、複数のカメラを持つシステムに最適。
              • 省エネで熱の発生も低減。熱の発生が少なく、温度によって使用部品に制限を受けることが少ないため、カメラの小型化とコストの削減が可能。
              以上の特長より、あらゆる測定・識別作業に対して大きな威力を発揮するカメラとなっています。Basler beatは半導体・電子部品の製造交通違反の取り締まり道路・鉄道関連用途のほか、蛍光顕微鏡など医療技術、ラボラトリーオートメーションの分野でも利用されています。

              詳細については、当社の営業チームまたはお近くのBasler販売代理店にお問い合わせください。個別にご対応させていただきます。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。