2016年7月8日

              省スペース化を実現するUSB 3.0用アングルケーブル

              BaslerのUSB 3.0対応カメラaceUSB 3.0用アングルケーブルを使用することで、スペースが限られている用途でもカメラシステムを設置できます。
              プラグが90度曲がっており、カメラ背部に必要なスペースはわずか22mm。最初から下方向を向いているため、ストレートプラグのように曲げる必要はありません。ケーブルのカメラ側は固定スクリュー付きのUSB 3.0用マイクロBプラグになっており、 USB3 Vision規格に対応しています。一方、ホスト側はスクリューなしのUSB 3.0用A型プラグを採用しているため、複数のポートが隣り合うホストでの使用に便利です。ケーブル長は1m、3m、5mのものを取り揃えています。

              お使いの用途に合ったUSB 3.0対応カメラをお探しですか?

              当社のカメラセレクターを使用すれば、数多くのBasler USB 3.0対応カメラの中から適切なカメラが見つかります。USB3 Vision対応カメラは、Camera LinkとGigEとの間にある速度の差を見事に解消する高い転送速度を誇るだけでなく、便利なプラグアンドプレイ機能を有し、ビジョン規格にも準拠しているため、産業用途に最適です 。

              詳細情報:安定したUSB 3.0搭載システムのためのアクセサリー


              安定したUSB 3.0搭載システムに関するその他の適したアクセサリーについては、当社の最新のマーケティングノート「安定したUSB 3.0搭載システムのためのアクセサリー」でご覧いただけます。このマーケティングノートでは、USB 3.0対応アクセサリーを選ぶ際に考慮すべき10のポイントについてご紹介しています。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。