2013年3月6日

              連続生産の準備完了:NIR最適化CMOSISセンサー搭載のBasler ace Camera Linkカメラ

              Baslerでは、人気のある CMV2000およびCMV4000センサーを、標準およびNIR最適バージョンace area scanシリーズ内の CMOSIS から提供いたします。 これらのセンサーを搭載したGigE カメラは、すでに展開されて偉大な成功をおさめています。 現時点でCamera Linkバージョンは連続生産に入ることが計画されています。

              このカメラはすでに在庫されてテスト待ちです。つまり、お客様はいつでもご注文いただけます。 単に最寄りのBaslerのセールスパートナーに、このモデルのいずれかをテストするように手配を依頼するだけです。
               
              以下のモデルを入手できます。
              標準センサー付きacA2000-340km/kcおよびacA2040-180km/kcモデルのように、これらのCamera Linkカメラは、低ノイズレベルおよび非常に高い感度で傑出しており、NIRレンジでの大幅に高い感度によって強化されています。 600 nmを超える波長でも最適な画像を提供し、低質または変動する照明条件で、または夜間に決定的な利点を提供します。 これにより、これらは監視タスク、バイオメトリクス、インテリジェント交通システムのアプリケーションに対する優れた選択肢です。 NIR最適カメラは、画像品質および感度については、高品質CCDカメラに対してでさえ、優れています。 それと同時に、迅速でより手ごろな価格であり、これらの革新的カメラは、あらゆる点で利点をもたらします。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。