2016年1月14日

              pylon 5がLinuxでもご使用いただけるようになりました!

              業界初となるGenICam 3技術を使用したソフトウェアとして2015年11月にBaslerより発売されたpylon 5 Camera Software Suite 。新しくなったpylon 5はLinux(x86、ARM)にも対応しています。

              より速く:GenICam 3を使用することで、旧バージョンのGenICamに比べてカメラが約4倍も速く起動するようになりました。

              より小さく:旧バージョンのGenICamと比べて、GenICam 3では必要なワーキングメモリー約半分で済みます。

              より簡単に: 簡単コピー機能が 新たに加わったことにより、pylonソフトウェア開発キット(SDK)で生成されたプログラムを以前よりも手軽にエンドユーザーに配布することができるようになりました。pylonは、GenICam対応の他社製マシンビジョンソフトウェアパッケージと競合することなくインストールすることができます。

              pylon 4 とpylon 5の違いの詳細については、こちらのpylon紹介ページで両者の比較をご覧いただけます。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。