2013年11月22日

              現在、当社のフレームレートカリキュレーターが最新のace GigEモデルもサポート

              Basler Frame Rate Calculator
              アプリケーションに必要なパラメーター内で動作させる時に、カメラはAOI(関心領域)でどのくらいの速さになりますか?あるいは言い換えれば:カメラの設定を変えることで、アプリケーションに必要となるわずかに余分のfps(毎秒フレーム数)をどのように除去できますか?

              当社の実績あるフレームレートカリキュレーター は、当社ウェブサイトのサポートエリアにあるアプレットにより、長年にわたってお客様にこの情報を提供しています。

              現在、ツールは新しいBasler ace GigEモデルもサポートしています。特に以下のace GigEカメラが追加されました:

              • acA1280-60gm/gc(e2v CMOSセンサーとローリングシャッター)
              • acA1300-60gm/gc/gmNIR(e2v CMOSセンサー付き、ローリング、グローバル、グローバルリセットリリースシャッターモード)
              • acA1600-60gm/gc (e2v CMOSセンサー付き、ローリング、グローバル、グローバルリセットリリースシャッターモード)
              • acA1300-22gm/gc (acA1300-30gと同じSony ICX445 CCDセンサー)
              • acA1920-25gm/gc (acA2500-14gと同じAptina MT9P031 CMOSセンサー)
              フレームレートカリキュレーターの詳細については、Baslerサポートまでお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。