2015年10月26日

              量産開始!ソニー社製IMX249センサー搭載Basler ace

              New ace
              ソニー社製グローバルシャッターCMOSセンサーIMX249を搭載したaceの新モデルの量産を開始しいたします。新しいモデルでは、照明条件が悪い場合でも突出したダイナミックレンジと感度を実現しています。スピードは最優先としないが、ソニー社製CMOSセンサーPregiusシリーズの優れた画質が求められる用途に特に適しています。
              40fpsの撮影スピードと2.3メガピクセルの解像度を有し、USB 3.0およびGigEのどちらのインターフェースにも対応しています。

              詳細については、製品ページからご覧いただけます。
              • acA1920-40gm:モノクロ・2.3メガピクセル・40fps・IMX249
              • acA1920-40gc:カラー・2.3メガピクセル・40fps・IMX249
              • acA1920-40um:モノクロ・2.3メガピクセル・40fps・IMX249
              • acA1920-40uc:カラー・2.3メガピクセル・40fps・IMX249
              ご不明点がある場合は、当社の営業チームまたはお近くのBasler販売代理店までお気軽にお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。