2014年3月17日

              最も新鮮な果物と野菜だけを提供するために NIR カメラを使用

              Basler NIR Cameras
              誰しも一度は、見た目はキズのない新鮮な果物を購入したはずなのに、翌日、押されてできたようなキズを見つけた経験がおありのことでしょう。こうしたキズが消費者をひどく怒らせることもしばしばです。問題を事前に見ることができないため、消費者は騙されたと感じてしまうからです。果物と野菜の生産者は、消費者にキズのない生産物を提供することを望んでいます。そして、この問題を解決するために生産者ができる唯一の対策とは、果物の内面に隠れたキズを検出することです。

              NIR カメラは、通常の光では見えない皮の下にある損傷スポットを検出する強力なツールで す。このアプリケーションに装備されたカメラは、仕分けラインに組み込んで、果物をより有効に各種の品質等級に仕分ける上で役立てることができます。最終消費者にとっての利点は明らかです。すなわち、果物は店頭と同じように家庭でも見栄えが落ちません。 

              Basler は、こうした種類のアプリケーション向けに NIR 最適化センサーを備えた特殊カメ ラを提供します。画期的な CMOS 技術により、850nm を超える近赤外線レンジで感度を高めたセンサーを手頃な価格で生産することが、技術的な観点からいえば以前より容易になりました。こうした CMOS センサーにおける NIR 感度の向上は、全く新たな製造方法に よるものです。センサーチップの基板膜の厚さは、通常のモノクロセンサーのパラメータに比べてより厚くなっています。新たな CMOS 技術のおかげで、優れた感度を持つこの新世 代カメラは産業用マシンビジョン市場にますます浸透しつつあります。Basler はこうしたカ メラを魅力的な価格で提供することに誇りを抱いています。

              当社ウェブサイトで、NIR カメラのトピックに触れた興味深い記事をご覧ください。

              NIR最適化センサーを搭載した Baslerカメラ の詳細にご興味がおありですか?当社の営業チームが喜んでサポートさせていただきます。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。