2014年11月27日

              新USB 3.0カード、2ポート付き、性能向上

              新USB 3.0カード、2ポート付き、性能向上
              このカードを使用することで、より広い帯域幅を利用でき、当社のace USB 3.0カメラの性能を活用することができます。このカードは、以下のace USB 3.0 CMOSISカメラ - acA2000-165ucacA2000-165umacA2000-165umNIRacA2040-90ucacA2040-90umacA2040-90umNIR、およびIMX174センサーを搭載したaceモデル - acA1920-155umacA1920-155ucに適しています。

              このカードにはPCIe 2.0インターフェース、1本のレーン、1台の機能向上したホストコントローラが付属しています。これにより、カードの1ポート使用時にすべてのace USB 3.0カメラで全帯域幅を確保します。

              当社のアクセサリーデータベースにて、お使いのBaslerカメラで使用できるすべてのパーツ一覧をご覧ください。カメラシリーズまたはモデルを選択し、必要に応じてアクセサリーカテゴリ(「レンズ」など)選んで絞り込むことができます。。

              また、詳細についてはBasler営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。