2014年10月1日

              Edmund Optics社の新しいレンズはBaslerで入手可能

              Edmund Optics社の新しいレンズはBaslerで入手可能
              Baslerはレンズのラインアップを拡張し、 Edmund Optics社の新しいレンズも加わりました。最大2/3”センサー用のEdmund Optics社によるこれらの小型固定焦点レンズは非常に高い解像度を提供します。

              これらのレンズは、短いワーキングディスタンスが厳しく求められる用途に特に推奨されています。小型設計と頑丈なハウジングにより、これらのレンズは、あらゆるファクトリーオートメーションに適しています。Baslerは8.5 mmから50 mmまで6段階の焦点距離を提供し、様々な設定条件に対応します。

              詳細については、当社の Basler営業チームにお問い合わせくだだるか、アクセサリーデータベースにて、お使いのBaslerカメラで使用できる多くのパーツをご覧ください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。