2015年2月3日

              新しいアクセサリー:Basler dart用Sマウントレンズでシステム全体のコストを低減

              新しいアクセサリー:Basler dart用Sマウントレンズでシステム全体のコストを低減
              お手頃価格のBasler dartボードレベルカメラと、EvetarブランドのSマウントレンズシリーズを組み合わせてシステム全体のコスト削減を図りましょう。M12としても知られるSマウントレンズは、固定アイリスを搭載し、魅力的なコストパフォーマンスを提供します。最大イメージサークルは1/3" または1/2"の2つのサイズがあります。1/3"シリーズは2.4mmから16mmの8つの焦点距離、1/2"シリーズは4mmから16mmの5つの焦点距離をカバーします。

              2つのシリーズでは、各焦点距離毎に、IRカットフィルターの有無、カラーカメラ用かモノクロカメラ用がラインナップされています。Basler dartシリーズのカラーカメラのSマウントシリーズには一体化されたIRカットフィルターが搭載されていないため、この多くのバリエーションから最適なレンズを選択頂くことが必要です。Sマウントレンズは最適な深さまでねじ込んで焦点を合わせるため、レンズのポジションを固定するロックリングが同梱されています。

              Basler dartは、EvetarブランドのSマウントレンズだけでなく、Baslerレンズとして知られるCマウントレンズとも使用することができます。このBaslerレンズは、1/2"以下のセンサー用に設計されました。主にBasler aceおよびdartカメラにフィットします。

              詳細については、当社のBasler営業チームまでお問い合わせください。また当社のホームページをご覧ください。、お使いのBaslerカメラで使用できるすべてのアクセサリーを御確認頂けます。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。